This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:设计验证

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification

部件号:BQ24610


工具/软件:

设计要求:

  1. 电源适配器:15V、外部电池:12.6V、预计降至最低 10.8V。

  2. 插入电源适配器时提供检测反馈。

  3. 电池电量反馈范围为 0%至 100%。

  4. 充电状态反馈。

  5. 对电池过热情况的反馈。

  6. 蓄电池温度过高时充电停止机制。

  7. BQ_PG#、BQ_STAT2、BQ_STAT1 的 LED 均不亮起。 您是否有任何建议的分析方向?

  8. 根据上述设计要求、是否需要对电路进行任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我正在查看您的原理图、并在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    电池是否能够充电?

    您唯一看到的问题是 LED 不工作?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始时、PG #、STAT1 或 STAT2 LED 均不打开。 在过去的几个星期里,我试图联系当地的 FAE 在中国台湾,但没有收到任何答复。 上周我还要求进行一次电路检查、但遗憾的是、没有提供任何支持。

    因此,我遵循了建议的方法,在论坛上发布了问题,并进行了我自己的分析。 进行一些修改后、两个 LED 现在可以正常工作:

    • PG # LED :表示“电源就绪“。

    • STAT1 LED :表示“Charging in progress“(正在充电)(在电池组和电源适配器均已连接时亮起)。

    不过、 STAT2 LED(充电完成) 仍不导通。
    由于这涉及到一些反馈功能、我想问一下如何正确验证所需的功能、或者需要进行哪些修改才能实现这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、充电完成后、STAT2 LED 会正常亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    根据 STAT 引脚定义、LED 似乎按预期运行。 我会将此 E2E 标记为现在已关闭。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如何验证以下三个功能?

    1.电池电量反馈从 0%到 100%。

    2.电池过热情况反馈。

    3、电池温度过高时充电停止机制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我正在查看您的问题、并会在我获得更多信息后提供反馈。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    [quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池电量反馈范围为 0%至 100%。[/报价]

    您可以使用电源表或双向电源将电池电压从 0->12.6 升高

    [quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池过热情况反馈。[/报价]

    在过热情况下、两个 STAT LED 都将关闭。

    [quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池温度过高时充电停止机制。

    要在不对电池进行物理加热的情况下测试电池过热情况、可以使用可变电阻器或一组固定值电阻器来模拟热敏电阻的电阻。 这种安全地“欺骗“充电器相信温度已超过其安全阈值,让您观察其保护响应

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    关于如下:
    1.电池电量反馈从 0%到 100%。
    您可以使用电源表或双向电源将电池电压从 0->12.6 升高
    =>如果电池规格仅为 9V-12.6V、则使用 ADC 将其转换为 0-100%电池电量显示时、电压范围太小、导致转换不准确。 如何避免这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    3、电池温度过高时充电停止机制。

    要在不对电池进行物理加热的情况下测试电池过热情况、可以使用可变电阻器或一组固定值电阻器来模拟热敏电阻的电阻。 这种安全地“欺骗“充电器相信温度已超过其安全阈值,让您观察其保护响应

    => 可以将 NTC 与 BQ24610 的 CE 引脚用于检测电池过热输入、并将 BQ24610 的 TS 引脚用于输出事件:如果电池温度过高、充电会停止、芯片 GPIO 会收到状态通知吗?

    如果这个想法是合理的、如何进行输入检测和输出事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果电池规格仅为 9V-12.6V、则在使用 ADC 将其转换为 0-100%电池级显示时、电压范围太小、导致转换不准确。 如何避免这种情况?

    这与 ADC 有关、需要联系 ADC 制造商。

    => 可以将 NTC 与 BQ24610 的 CE 引脚用于检测电池过热输入、并将 BQ24610 的 TS 引脚用于输出事件:如果电池温度过高、充电会停止、芯片 GPIO 会收到状态通知吗?

    如果 TS 引脚设置正确、当电池超出温度范围时、BQ24610 将自动停止充电。 因此、当 TS 超出范围时、无需使用 CE 引脚来禁用充电。

    我们具有 STAT 引脚、可指示充电故障、但无法判断哪个故障会阻止充电过程。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我想通过应用程序在屏幕上显示电池过热的温度。 STAT1/STAT2 状态栏显示“OFF"(“(关闭(关闭)(低电平有效)。 但是,除了电池电量不足外,充电暂停、计时器故障、过压和睡眠模式也会导致应用程序显示电池过热。 是否有专用的 GPIO 引脚可以报告这些电池过热情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    但是、我想通过应用程序在屏幕上显示电池过热的温度。 STAT1/STAT2 状态栏显示“OFF"(“(关闭(关闭)(低电平有效)。 但是,除了电池电量不足外,充电暂停、计时器故障、过压和睡眠模式也会导致应用程序显示电池过热。 是否有专用的 GPIO 引脚可以报告这些电池过热情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是否有专用的 GPIO 引脚可以报告这些电池过热情况?

    否、BQ24610 主要用作独立充电器、不针对过热故障提供专用的 GPIO 输出。 如果您需要更直接地监测温度情况或使用额外的故障详细信息、则需要集成支持温度监测的电池监测器或电量监测计 IC。 或使用具有这些内部功能的非独立充电器。  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果我使用 BQ24610 的 CE 引脚 4 和 TS 引脚 6:

    - CE(充电启用),电池温度过高,充电停止,高:充电功能开启,低:关闭充电。

    - TS(温度感测),电池温度过高状态信息,电路设计 NTC 热敏电阻,如果电压超出允许范围(温度过高或过低), BQ24610 停止充电并反映 STAT 引脚上的状态标志。

    45%~ 80%×VREF:正常温度。
    < 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
    > 80%×VREF:电池过热、充电停止。


    因此、两种状态如下所示:
    1.电池温度过高状态信息,
    2.电池温度过高,充电停止,
    是否可以使用连接到 GPIO 的 CE 引脚或 TS 引脚来检测高电平或低电平状态、以确定是否过热并停止充电状态?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TS 引脚连接到 GPIO 以检测高电平或低电平状态、从而确定是否过热并停止充电状态?

    [引述 userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6068314

    45%~ 80%×VREF:正常温度。
    < 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
    > 80%×VREF:电池过热、充电停止。

    [/报价]

    如果您能够使用 MCU GPIO 检测 TS 引脚是否在此范围内、并在超出此范围时禁用充电、则它应该起作用。

    但是、超出此范围时、应自动禁用充电。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我想设计从 BQ24610 TS 引脚到 ARM 芯片 ADC 引脚的链接。

    满足以下两个客户要求:

    电池温度过高、充电停止。

    电池温度过高状态消息。

    那么、这是对 VREF (3.3V) 的正确描述吗?

    45%~ 80%×VREF:正常温度。
    < 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
    > 80%×VREF:电池过热、充电停止。

    顺便说一下、 当未连接电源适配器时、VREF 是否为 0V?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    那么、这是否是对 VREF (3.3V) 的正确描述?

    以下是正确的描述

    顺便说一下、 如果未连接电源适配器、VREF 是否为 0V?

    是的、正确。

    此致、

    基督教