工具/软件:
设计要求:
-
电源适配器:15V、外部电池:12.6V、预计降至最低 10.8V。
-
插入电源适配器时提供检测反馈。
-
电池电量反馈范围为 0%至 100%。
-
充电状态反馈。
-
对电池过热情况的反馈。
-
蓄电池温度过高时充电停止机制。
-
BQ_PG#、BQ_STAT2、BQ_STAT1 的 LED 均不亮起。 您是否有任何建议的分析方向?
-
根据上述设计要求、是否需要对电路进行任何修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
设计要求:
电源适配器:15V、外部电池:12.6V、预计降至最低 10.8V。
插入电源适配器时提供检测反馈。
电池电量反馈范围为 0%至 100%。
充电状态反馈。
对电池过热情况的反馈。
蓄电池温度过高时充电停止机制。
BQ_PG#、BQ_STAT2、BQ_STAT1 的 LED 均不亮起。 您是否有任何建议的分析方向?
根据上述设计要求、是否需要对电路进行任何修改?
开始时、PG #、STAT1 或 STAT2 LED 均不打开。 在过去的几个星期里,我试图联系当地的 FAE 在中国台湾,但没有收到任何答复。 上周我还要求进行一次电路检查、但遗憾的是、没有提供任何支持。
因此,我遵循了建议的方法,在论坛上发布了问题,并进行了我自己的分析。 进行一些修改后、两个 LED 现在可以正常工作:
PG # LED :表示“电源就绪“。
STAT1 LED :表示“Charging in progress“(正在充电)(在电池组和电源适配器均已连接时亮起)。
不过、 STAT2 LED(充电完成) 仍不导通。
由于这涉及到一些反馈功能、我想问一下如何正确验证所需的功能、或者需要进行哪些修改才能实现这些功能。
您好 Brian、
[quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池电量反馈范围为 0%至 100%。[/报价]您可以使用电源表或双向电源将电池电压从 0->12.6 升高
[quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池过热情况反馈。[/报价]
在过热情况下、两个 STAT LED 都将关闭。
[quote userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6053763 电池温度过高时充电停止机制。要在不对电池进行物理加热的情况下测试电池过热情况、可以使用可变电阻器或一组固定值电阻器来模拟热敏电阻的电阻。 这种安全地“欺骗“充电器相信温度已超过其安全阈值,让您观察其保护响应
此致、
基督教。
要在不对电池进行物理加热的情况下测试电池过热情况、可以使用可变电阻器或一组固定值电阻器来模拟热敏电阻的电阻。 这种安全地“欺骗“充电器相信温度已超过其安全阈值,让您观察其保护响应
=> 可以将 NTC 与 BQ24610 的 CE 引脚用于检测电池过热输入、并将 BQ24610 的 TS 引脚用于输出事件:如果电池温度过高、充电会停止、芯片 GPIO 会收到状态通知吗?
如果这个想法是合理的、如何进行输入检测和输出事件?
您好 Brian、
如果电池规格仅为 9V-12.6V、则在使用 ADC 将其转换为 0-100%电池级显示时、电压范围太小、导致转换不准确。 如何避免这种情况?
这与 ADC 有关、需要联系 ADC 制造商。
=> 可以将 NTC 与 BQ24610 的 CE 引脚用于检测电池过热输入、并将 BQ24610 的 TS 引脚用于输出事件:如果电池温度过高、充电会停止、芯片 GPIO 会收到状态通知吗?
如果 TS 引脚设置正确、当电池超出温度范围时、BQ24610 将自动停止充电。 因此、当 TS 超出范围时、无需使用 CE 引脚来禁用充电。
我们具有 STAT 引脚、可指示充电故障、但无法判断哪个故障会阻止充电过程。

此致、
基督教。
尊敬的 Christian:
如果我使用 BQ24610 的 CE 引脚 4 和 TS 引脚 6:
- CE(充电启用),电池温度过高,充电停止,高:充电功能开启,低:关闭充电。
- TS(温度感测),电池温度过高状态信息,电路设计 NTC 热敏电阻,如果电压超出允许范围(温度过高或过低), BQ24610 停止充电并反映 STAT 引脚上的状态标志。
45%~ 80%×VREF:正常温度。
< 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
> 80%×VREF:电池过热、充电停止。
因此、两种状态如下所示:
1.电池温度过高状态信息,
2.电池温度过高,充电停止,
是否可以使用连接到 GPIO 的 CE 引脚或 TS 引脚来检测高电平或低电平状态、以确定是否过热并停止充电状态?
谢谢。
您好 Brian、
[引述 userid=“671852" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569761/bq24610-circuit-design-verification/6068314TS 引脚连接到 GPIO 以检测高电平或低电平状态、从而确定是否过热并停止充电状态?
45%~ 80%×VREF:正常温度。
< 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
> 80%×VREF:电池过热、充电停止。
如果您能够使用 MCU GPIO 检测 TS 引脚是否在此范围内、并在超出此范围时禁用充电、则它应该起作用。
但是、超出此范围时、应自动禁用充电。
此致、
基督教。
尊敬的 Christian:
是的、我想设计从 BQ24610 TS 引脚到 ARM 芯片 ADC 引脚的链接。
满足以下两个客户要求:
电池温度过高、充电停止。
电池温度过高状态消息。
那么、这是对 VREF (3.3V) 的正确描述吗?
45%~ 80%×VREF:正常温度。
< 45%×VREF:电池过冷、停止充电。
> 80%×VREF:电池过热、充电停止。
顺便说一下、 当未连接电源适配器时、VREF 是否为 0V?
谢谢。