Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们有一个笔记本电脑的电池应用程序 ,发现有机会笔记本电脑偶尔会关机(关机),系统端也在做 FA 同样,但在电池电量监测计寿命数据,我们发现有异常的大量关机和完全重置,这是不寻常的新电池。
电量监测计 PRES 引脚通过 10K 欧姆电阻器连接到系统侧的 GND、它们在整个过程中都没有断开电池。
问题是:
1. DataFlash-Lifetime 中的关断和完全复位更新机制是什么?
2.是否有任何 senarios 我们应该寻找? 换句话说、 当没有触发保护、不从系统断开电池、不从系统发出命令时、会导致电量监测计停止运行或完全复位的原因。
谢谢你。