This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40z50R3 v3.09、关断和放大器数字异常高;在寿命记录中复位

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573088/bq40z50-bq40z50r3-v3-09-abnormal-high-numbers-of-shutdown-resets-in-lifetime-record

部件号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们有一个笔记本电脑的电池应用程序 ,发现有机会笔记本电脑偶尔会关机(关机),系统端也在做 FA 同样,但在电池电量监测计寿命数据,我们发现有异常的大量关机和完全重置,这是不寻常的新电池。  

电量监测计 PRES 引脚通过 10K 欧姆电阻器连接到系统侧的 GND、它们在整个过程中都没有断开电池。

问题是:

1. DataFlash-Lifetime 中的关断和完全复位更新机制是什么?  

2.是否有任何 senarios 我们应该寻找? 换句话说、 当没有触发保护、不从系统断开电池、不从系统发出命令时、会导致电量监测计停止运行或完全复位的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    当进入关断状态时、中的不同电池包之间是否有任何相似之处? 它是在放电结束还是处于睡眠状态?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    所有这些都在高电荷状态 (SOC) 下发生、接近充满电。 客户打开笔记本电脑、 用电池运行几分钟后、笔记本电脑关机。

    检查寿命数据后、无 CUV(高压范围,无望)、OCC、OCD、ASCD 事件、 而只是关断事件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    您的关断电压或 PS 关断电压是否有可能高于您的保护电压? 此外、是否存在电芯差异、可能导致一个电芯的电压下降速度比其他电芯更快?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    CUV = 2800mV ~ 3S、与关断设置不重叠。

    关断电压= 2500mV ~ 10S、PS 舍入电压= 2500mV

    关于电池电压、这是一个 4S 应用、电池电压差异合理、电池中也没有触发 CUV、只是关断事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    感谢确认,只是检查是好的,如何连接的电池? 是否有任何可能导致其中任何一个断开连接?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    4 个单元格的凸片通过激光焊接到 PCB 板上、未发现断开连接。

    1. 任何其他机会或机制都会导致故障或重置? 例如来自系统侧的电量监测计 PRES 引脚信号?
    2. WDT 看门狗在寿命记录中重置是否意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    我认为我们需要实际关断事件的 bqStudio 日志文件、以便深入了解发生这种情况的原因。 这不应涉及 PRES 引脚、因为移除电池包不会通过 PRES 将其置于关断状态。

    关于 WDT、主机当前向器件发送命令的频率是多少?

    此致、

    Anthony