This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:不充电

Guru**** 2580975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572289/tps61094-does-not-charge

器件型号:TPS61094


工具/软件:

尊敬的先生或女士:  

我与这个论坛上的另一个人有同样的问题 — 我实施 TPS61094 有时不为超级电容器充电。 明显地、它通常会停止在~0.7V、而不会变得更高。  

我的设置:

Vin =来自太阳能电池板的 3.3V

VOUT = 3.3V

Vchg = 2.6V

Ichg = 350mA

EN = MODE = HIGH(通过 Vin 和 Vout 的二极管)。  

我已经绝对确认 V_SOLAR = 6.5V、Vin = 3.34V、Vout = 3.34V、EN =模式= 3.28V、VSUPERCAP = 0.799V、并且长时间未充电、并且没有任何迹象表明其会恢复。 即使我拔下太阳能电池板、基本上也会使 Vin = 0 并重新插入。 此外、我将 3mF 电解电容器与太阳能和 Vin 并联、效果更好、但在输出端 100mA 的负载瞬态下、TPS61094 会再次挂起、停止充电、即使 Vin = 0 也无法重新强制进入降压模式。 这也是 VSUPERCAP =~0.7V 时的情况。  

您能否查看具体情况、以及是否预计会出现这种不稳定的运行情况?  

此致、  
Andris Igaunis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andris、

    超级电容器值为 200F。 这是正确的吗? 我不是此设备的专家(该专家将在下周之前的公共假日外出)。 让我尝试帮助调试。

    如果保持连接 3mF 并将超级电容器降低到 50F、您是否遇到了相同的问题?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 1 个超级电容器以访问元件、因此现在是 150F。 是的、电容较大(通常为 200F)、能够持续 24h。  

    现在是晚上、所以明天我将继续测试。 但我们 1 年前设计了这款设备的 v1、而采用壁式电源时、它始终可以正常工作。 器件似乎无法处理弱源或其他问题。 好像此 TPS61094 感应到弱输入、它不会为超级电容器充电、也不会恢复。 但这只是我的猜测。 350mA 的充电电流相当大、因为在阳光直射下、太阳能电池板会产生大量能量。 但在昏暗的光线下,它当然不是那么强大。  

    Andris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andris、

    这可能是输入端的阻抗匹配问题、但请希望专家在下周结束时提供更好的帮助。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andris、

    当 VOUT 比目标高 100mV 时、TPS61094 进入充电器模式。 因此、请选择 3.2V Vout、以确保其进入充电器模式。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是为了澄清一下 — 我的电阻器设置已经设置了 Vout_target = 3.00V。 我的问题是、即使实际测得的 Vin = Vout = 3.3V(在自动模式下旁路)且目标= 3.0V、它仍然没有充电。  

    目前、我开发了一种权变措施、在 TPS61094 之前放置了 3.3mF 铝电容器(另一个 3.3mF 与太阳能电池板并联)、问题发生的频率要低得多、但有时仍然如此。 因此、我开发了第二种权变措施、在该方法中、我的 MCU 还控制 EN+MODE 引脚并始终保持高电平、除非每 1 分钟将这两个引脚拉至低电平 10ms、然后恢复高电平、这会复位 TPS61094、即使其挂起、器件也会恢复充电。 但必须小心、因为低电平=旁路模式、高电平=自动模式、因此如果在 夜间缺少太阳能时将系统复位 TPS61094、MCU 将关闭系统。 因此、MCU 测量电源电压、如果该电压小于 3.2V、则该器件将跳过 TPS61094 复位、因为这意味着太阳能不可用、TPS61094 在升压模式下通过超级电容器生成 3.0V 电压。  

    此致

    Andris Igaunis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andris:

    在从 0V 至 0.6V(SUP UVLO 典型值)为超级电容器充电时、务必通过消耗太阳能电池板的高充电电流或高阻抗来确保输入源不会降至 1.7V (VIN UVLO) 以下。 如果发生这种情况、器件可能会停止充电。 如果发生这种情况、建议使用 EN=0;MODE=1 将器件置于真正的关断模式并将其复位。

    一旦超级电容器电压高于 0.85V(SUP UVLO 上升)、Vin 引脚的下降不再是问题。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是一个很好的建议,除非在这种情况下我的 MCU 会杀死自己的电源:D 所以我之前提到过,我将它置于旁路模式 (EN=0 , MODE=0 ),它仍然成功地重置充电器(至少这似乎是我的观察),而不断开 VOUT 与电源的连接。 但感谢您的意见、我的观察结果是类似的。  

    Andris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andris、

    我将遵循这一主题。 请先给我一些时间检查、然后再回答问题。 我稍后会向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora