Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
工具/软件:
尊敬的先生或女士:
我与这个论坛上的另一个人有同样的问题 — 我实施 TPS61094 有时不为超级电容器充电。 明显地、它通常会停止在~0.7V、而不会变得更高。
我的设置:
Vin =来自太阳能电池板的 3.3V
VOUT = 3.3V
Vchg = 2.6V
Ichg = 350mA
EN = MODE = HIGH(通过 Vin 和 Vout 的二极管)。
我已经绝对确认 V_SOLAR = 6.5V、Vin = 3.34V、Vout = 3.34V、EN =模式= 3.28V、VSUPERCAP = 0.799V、并且长时间未充电、并且没有任何迹象表明其会恢复。 即使我拔下太阳能电池板、基本上也会使 Vin = 0 并重新插入。 此外、我将 3mF 电解电容器与太阳能和 Vin 并联、效果更好、但在输出端 100mA 的负载瞬态下、TPS61094 会再次挂起、停止充电、即使 Vin = 0 也无法重新强制进入降压模式。 这也是 VSUPERCAP =~0.7V 时的情况。
您能否查看具体情况、以及是否预计会出现这种不稳定的运行情况?
此致、
Andris Igaunis