This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:为什么欠压保护会检测 Vdulk、而不是 Vin?

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572107/ucg28826-why-brownout-protection-senses-the-vbulk-not-vin

器件型号:UCG28826


工具/软件:

尊敬的 TI:

作为标题问题、它会导致轻负载时输出电压放电非常缓慢、以及系统出现一些时序问题。  

请参见下面的波形、在交流关断后、PWM 仍在开关、直到 Vbulk 降至低电平。  

正如我所知道 的、欠压应检测输入 Vac。   

CH1:Vbulk CH2:输入 VAC CH3:SW 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    由于在印度度假、请预计回复会延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、UCG28826 的过压/欠压保护基于 Vbulk 检测工作。 因此、即使 Vac 低于欠压阈值后(特别是在轻负载条件下)、转换器也可能继续开关。 这是因为 CBULK 在轻负载下的放电缓慢、即使在 Vac 为低电平时也会导致 Vbulk 保持在其欠压阈值以上。 我同意、直接检测 Vac 可以 更快地改善这种保护、但代价是增加了内部检测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somnath、

    我知道、欠压保护适用于由低输入 VAC 引起的高电流。检测 Vbulk 在某些情况下不正确。
    应考虑成本、但正常功能也很少见。
    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我同意过压/欠压保护应在直接输入检测的基础上工作。 不过、Vbulk 检测仍然运行良好。 轻负载时保护延迟较高。 但在高负载下、存在低 Vac 时的高输入电流问题、此时保护延迟可以忽略不计。 由于负载较高、Vbulk 会密切跟随 Vac 的变化、因此不会导致明显的保护延迟。 此外、转换器不会在低于 Vbulk 欠压阈值的情况下运行、因此不会消耗任何高电流。 因此、基于 Vbulk 检测的欠压保护功能可能不存在任何问题。

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somnath、

    如果 PS 具有带辅助电源的 PFC+DD 转换器、Vbulk 将约为 400V、然后导致在 ACOFF 之后的轻载放电非常慢。 尤其是 Vcc、这会给系统带来一些时序问题。
    在我们的应用中、PS 需要在轻负载条件下在 1 秒内放电。 如果问题无法解决、UCG28826 可能不适合作为我们系统的辅助电源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    对于 保护延迟方面的这种严格要求、是的、直接交流检测将更好。  您能否分享更多详细信息、例如、它可能导致的时序问题? 有关应用和设计的更多详细信息将有助于理解和解决该问题。

    谢谢、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Somnath、

    要求很简单、在 ACOFF 之后、辅助电源输出电压在轻负载条件下应快速下降(<1 秒)。 (<0.2A)。

    您可以尝试使用 UCG28826 演示板、Vbulk 400V、大容量电容器。 680 μ F。 你会知道我说什么。     

    此致、

    John Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我同意、存在延时时间。 您能详细说明一下这个时序要求吗? 如果 BI/BO 保护延迟大于 1、会导致什么问题? 如果需要降低此延迟、则 BI/BO 保护应基于直接输入检测。 如有必要、我们可以建议作出外部安排。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Somnath、

    时序要求来自我们系统团队的规格、但我无法详细说明原因。 在这种情况下,如果放电时间过长,在系统中 Vcc 偏压将被锁定与 VAC 开/关重复。  由于这个问题发生在模型之前、我 希望它可以在开发阶段得到解决。我使用了另一个在 VAC 上具有欠压检测功能的 IC、因此我选择了这种 IC。 但是、UCG28826 欠压是不同的。 您能提供我参考的外部布置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    以下电路可用于基于直接交流输入的 BI/BO 保护。

    请使用 LM8364BALMF20 IC 进行此操作。 可以调整 R1 和 R2 以设置 BI/BO 阈值。 可根据迟滞要求设置 Rhys。