This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:查找正确的散热焊盘信息

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574996/lmr38020-q1-looking-for-the-correct-thermal-pad-information

器件型号:LMR38020-Q1


工具/软件:

您好的团队、

封装信息似乎有两种模式、并且散热焊盘的尺寸不同。 哪一个是正确的?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    这通常是由于器件来自两个不同的站点。 我建议考虑 PCB 中较大的散热焊盘尺寸以适应这两者。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的答复。 我是否知道为什么两个不同的站点创建不同的软件包? 如果我们提供两种不同的封装、我们应该为它们创建两个不同的 OPN。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamoto。

    它们本身并不是两种不同的封装。 我想每个站点的工艺容差会略有不同、因此散热焊盘的尺寸范围也不同。 因此我们将其作为两个单独的封装图提供。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    是否有任何方法可以为 LMR38020FSQDDARQ1 提供 1 种具有 1 个 OPN的封装? 否则、我们将丢失这个套接字。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamamamoto:

    我咨询了产品工程师。  现在似乎只有 DDA0008B 在生产中。 他们会得到这个。

    此致、

    Niranjan