Other Parts Discussed in Thread: TPS5420
工具/软件:
因此、在新设计中、我犯了几个错误、其中两个错误导致我使用的 TPS5420 完全失败。 我希望通过将其发布在此处获得的好处是、验证我认为导致这些故障的原因确实是可以杀死这些 IC。
首先、TPS5420 用于在 28V 至 32V 输入范围内生成 1.8V 电压。 在您阅读数据表的第 20 页之前、这看起来很好、在该页中、我找到了可实现的输出电压下限作为输入电压函数的公式。 对于这种高输入电压、可实现的最小输出为 2.6V 左右。 更换了开关节点与接地之间产生 6.3 欧姆短路的 IC、并将其重新布线、以便由 固定它的较低电源供电。
其次、当电缆连接到电路板时、3V3 线路会被拉高至 5V。 我可能花了一段时间才注意到,但当我纠正了这个问题,它的工作正常。 然而、后来在生产该 3V3 线路的 TPS5420(同样从 28V 至 32V 输入)上、在开关节点与地之间形成了 2.3 Ω 短路。 反向驱动 TPS5420 是否会对其造成损坏、从而在移除较高电压后会发生故障?
谢谢!