This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:BQ25858B-Q:锂电池

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25858B-Q1, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576708/bq25858b-q1-bq25858b-q-battery-li-on

器件型号:BQ25858B-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我需要一个双向降压/升压充电器来支持锂离子电池、它需要 AEC-Q100 标准、输入电压最小为 24V。 BQ25858B 是否支持这种类型的电池?
我也看到了 BQ25856、但其效率略低。
此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    BQ25858B-Q1 仅是 DC/DC。 它不具有 BQ25856-Q1 提供的电池保护。 建议使用 BQ25856-Q1 为电池充电。 这两款器件非常相似、我认为效率差异源于 BOM 选择和 FSW 选择。 器件的效率取决于外部元件的选择。

    此致、
    Michael