Other Parts Discussed in Thread: BQ25858B-Q1, BQ25856-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25858B-Q1主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1
工具/软件:
您好的团队、
我需要一个双向降压/升压充电器来支持锂离子电池、它需要 AEC-Q100 标准、输入电压最小为 24V。 BQ25858B 是否支持这种类型的电池?
我也看到了 BQ25856、但其效率略低。
此致、
Benjamin