This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过源壳上的 PPHV 引脚供电时的任何设置。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576615/tps25751-any-settings-when-supplying-power-through-pphv-pin-on-source-case

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

当 Source_Pod1 通过 PP_5V 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 可以正常工作。 但是、当 Source_pod1 通过 PP_EXT1 (PP_HV) 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 重复协商、无法连接到 USB_PD_SINK 单元。

*1. 在协商完成之前、PPHV 引脚上是否需要 5V_Power?   何时在 PPHV 引脚上提供 5V_POWER?

*2. 您能否告知我们通过 PPHV 施加电源的任何其他设置?

谢谢、此致、
Hattori 先生