请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751工具/软件:
您好、
当 Source_Pod1 通过 PP_5V 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 可以正常工作。 但是、当 Source_pod1 通过 PP_EXT1 (PP_HV) 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 重复协商、无法连接到 USB_PD_SINK 单元。
*1. 在协商完成之前、PPHV 引脚上是否需要 5V_Power? 何时在 PPHV 引脚上提供 5V_POWER?
*2. 您能否告知我们通过 PPHV 施加电源的任何其他设置?
谢谢、此致、
Hattori 先生