请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731主题: CSD17579Q5A 中讨论的其他器件
工具/软件:
TI 团队大家好!
在我的电路中、我使用 BQ25731 IC 来转换 A 的电压
4 节电池(范围为 10V 至 16.8V)至 20V(原理图的一部分如图所示)。
我使用 N 沟道 MOSFET CSD17579Q5A 作为电源开关。
其允许的最大 Vgs 为±20V。 晶体管 VT23、VT24 和 VT25 不受威胁
VGS 过压、但晶体管 VT26 似乎一直在限值下运行。
在这种情况下、我是否可以在 20 伏电路中使用这种晶体管?
如果是、我是否需要对 VT26 的栅源结实施任何保护?