This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:无法完成学习周期(学习状态卡在 04)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549654/bq34z100-r2-unable-to-complete-the-learning-cycle-learned-status-stuck-at-04

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

我已根据我们的电池系统执行了参数更改(第 2.1 至 2.6 节)、如使用说明书中所述。 我解封器件以允许完全访问、并根据学习周期报告中所述的步骤运行学习周期。

完成第一个放电周期后、启用 IT 算法并确认 学习状态 更改为 0x04。 但是、在完成整个学习周期(Charge、Relax、Discharge、Relax 循环)后、状态仍为 0x04。

我附上了来自充电系统的日志 (BQ_Studio) 和数据文件以供您查看。

您能否查看随附的文件并告诉我是否有任何错误或缺失?

 

2.1 设计容量:                                  21、600mA

      设计电压:                                   2000mV

2.2 充电终止锥形电流:250mA              

2.3 DSG Current Threshold:200mA                       

2.4 Chg 电流阈值:125mA                       

2.5 退出 Current 50mA                                          

2.6 端电压:                                       1800mV

 

以下是已使用的比例因子:

 

当前标度:                                              10

电压标度:1.                                               

串联电池数:                              6.

电池组配置:                                  [VOLTCEL]= 1

并联电池:                                    2 x 108 Ah

ChemID:                                                         807.

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_learning_5F00_July_5F00_28_5F00_TI.xlsx e2e.ti.com/.../learning_5F00_28_5F00_07.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bilal、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 此常见问题解答页面。 它介绍了如何排除 Update Status 未从 0x04 更改为 0x05 的问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上 BQ Studio 提供的最新数据、以供参考和疑难解答。 我在静息阶段进行了验证、我的 DoD0 值高于 14746、但学习状态仍卡在 04。 有人能检查一下、告诉我问题是什么吗? 我还记录了 DATA_REGISTERS 并启用了日志记录功能。 所有内容都在随附的文件中。

    e2e.ti.com/.../6102.BQ_5F00_data_5F00_28_5F00_08_5F00_2025.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将审核您的数据。

    你是如何决定化合物 807?

    您是否使用了 GPCchem 工具?

    您能否共享报告和数据?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 GPCCHEM 工具来识别 CHEMID。 我还随此消息附上我的 CHEMID 报告。 此外、我会共享我的学习循环日志和.gg 文件。 能否请您看一看、告诉我们我们出了什么问题?  

    e2e.ti.com/.../ChemID2_2D00_report_5F00_09_5F00_04_5F00_2025.zipe2e.ti.com/.../11_5F00_09_5F00_2025_5F00_learning.zipe2e.ti.com/.../12_5F00_09_5F00_2025_5F00_learning.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、查看日志、似乎并非所有 VCT 条件都得到满足。 我建议 settinf FC set %=–1、并确保在退出充电时满足所有充电终止条件。 在没有充电或放电电流的情况下、您还需要在充电完成后让电池静置更长时间。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 VCT 条件是什么意思? 如果您进一步解释、它可以帮助我们理解问题。

    我刚刚完成了另一个学习循环并附加了日志。  

    以下是我在学习循环中使用的参数。 由于我们的电池为高 Ah、因此我会使用电流和能量调节来符合标准。

    电流标度= 10
    能量刻度= 10
    设计容量= 21600mA
    Design Energy = 25920 CWh

    设计电压= 2100mV

    TERM Voltage = 1800mV

    收尾电流= 250mA

    退出电流= 50mA

    Dsg Current Threshold = 200mA

    CHG 电流阈值= 125mA

    VOLTSEL = 1

    串联电芯数= 6

    请注意、在 BQStudio 中校准电流时、我将电流值降至 1/10、如 文档的第 3 节所述。

    我们的静息时间为 8 小时、这意味着 dV/dt < 4uV、因为这也得到了验证。 在充电期间、当充电器切断充电时、CCCV 充电截止电流为 150mA。  

    此外、还验证了在静止阶段没有电流。

    为了更好地理解、下面是我的设置:2 x 108Ah 并联电池。

    我们的项目时间表已经结束、我们陷入了学习循环。 需要您的员工回复。

    e2e.ti.com/.../15_5F00_09_5F00_2025_5F00_LC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 中概述了 VCT 或有效充电终止。

    BQ34Z100-R2 技术参考手册(修订版 A)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  


    我已经在学习循环中完成了这一参数更改。 在本例中、电芯充电电压 T2-T3 = 2300mV。 我还启动了另一个学习周期、FC set %=–1。 完成学习周期后、我将 在此处共享日志。


    您可以在平均时间评论我的比例因子和其他值。 它们是否正确或计算错误。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“665704" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549654/bq34z100-r2-unable-to-complete-the-learning-cycle-learned-status-stuck-at-04/6034050

    电流标度= 10
    能量刻度= 10
    设计容量= 21600mA
    Design Energy = 25920 CWh

    设计电压= 2100mV

    TERM Voltage = 1800mV

    收尾电流= 250mA

    退出电流= 50mA

    Dsg Current Threshold = 200mA

    CHG 电流阈值= 125mA

    [/报价]

    当然、固件会按如下方式解释这些参数。

    电池组的实际容量为 216,000mah

    电池组的能量为 259,200cWh

    其余值是合理的。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的确认。 我最近的学习周期刚刚完成、Learned 状态仍为 04。 我将使用此消息附加 gg 和错误日志文件。  

    你能看看和深入了解什么问题或我在做的错误.

    e2e.ti.com/.../18_5F00_09_5F00_2025_5F00_LC.zip

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您未放电以终止电压、6 * 1800 = 10800mV

    此外、仪表未在正确的时间检测到 VCT。 采样 19597、FC 位已设置、但电池仍在充电。

    请确保在电池充满电后满足这些条件。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我再次检查了 th 日志 (18_09_2025_LC)、在两个放电周期(从样本 5974 到 6072、样本 37551 到 37647)内  、电压<= 10800mV。  

    我们的恒压电流为 250mA、但在样本 19597 时、充电电流为 2418mA。 我还设置电芯充电电压 T2-T3 = 2400mV、这是我们每节电芯的充电电压。

    根据我的理解、在我们的情况下、应满足条件 (a) 来检测充电终止。

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    终止电压是正确的、似乎满足要求。

    但是、FC 位在适当时候未设置、请更正此问题。 如果 FC SET%=–1、则在满足所有 VCT 条件时会设置 FC 位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的反馈。 您能否说明如何纠正这种情况、在我已经设置所有参数的情况下、FC set %=–1、也会设置恒压电流以及端子电压。 比例因子也会根据我的电池容量进行更新。
    我真的很困在这一点,技术部门的人能进一步引导我,因为没有适当的指导,我只是停留在这一点。

    此致、
    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 的第 3.7 节列出了这些条件。 每个粗体字都是一个参数。

     A.在两个连续 Current Taper Window 周期内、小于 Taper Current、而

    b.在同一期间、容量的累积变化>最小减量能力和

    c. Voltage()> ChargeVoltage()–Cell Taper Voltage*串联电芯数/VoltScale()。

    当满足这些条件时、将设置 FC 标志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我仔细检查了 VCT 条件、然后再次开始学习循环。 您能否回答以下问题:


    因此、我使用电流调节 10 和能量调节 10、同时清除电流、实际放电电流为 40A、但我输入了 4A 来满足调节标准。
    我还对当前参数进行了相应更新、例如

    收尾电流= 250/10= 25mA

    退出电流= 100/10= 10mA

    Dsg Current Threshold = 500/10=Dsg 50mA

    CHG 电流阈值= 20mA

    您是否还能确认设计能量是按单元或整个块计算的、因为我在这里计算设计能量。

    Design Energy =(20,000 x 12.6)/10 =25200(它是按电芯计算还是使用整个电池块计算都可以?)

    设计容量= (200、000mA)/10 = 20,000

    我还根据 TRM 禁用这两个标志:NiMH_PBA VCT_DT 和 NiMH PBA VCT_DV

    ''

    我还更改了 Flash Update OK Cell Voltage = 1800mV 和 Q_max Cell 0 = 20,000。

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、我使用电流调节 10 和能量调节 10、同时清除电流、实际放电电流为 40A、但我输入 4A 以满足调节标准。

    如果您要使用校准进行缩放、其中 40A 报告为 4A、则保留参数电流标度= 1、但仍将电流参数缩放 1/10。

    除非要将当前参数按 100 (=10*10) 缩放、否则请勿使用校准和电流刻度=10 进行缩放。

    [报价 userid=“665704" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549654/bq34z100-r2-unable-to-complete-the-learning-cycle-learned-status-stuck-at-04/6051863 ] Q_max Cell 0 = 20,000。

    您不需要更改 Qmax、这可以在学习周期中通过电量监测计进行计算。

    您是否还能确认设计能耗是每个单元或整个块、因为我正在计算设计能耗。

    (+) 如何计算 Bq34Z100-G1 的设计能耗 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    1:我对 BQstudio 中的电流/能量等级感到更加困惑。 这两者的用例是什么?
    我将按照实际电流的 1/10 进行校准、例如实际放电电流= 40A、但 BQ 正在 BQstudio 中读取 4000mA。 我还将所有电流和容量参数除以 10。 您能否在 BQstudio 中找到有关比例因子的更多信息。

    当前我实现了 LStatus=06、但零误差大于 100mA、 例如充电电流为 30A、但 BQ 正在计算 3128mA。 放电方向也是如此。 您还能评论如何提高我的准确性吗?

    2:我应该在状态为 06 时生成.srec 文件并上传到所有生产单元、还是应该将 LStatus 切换到 02、然后上载。 此外、一旦 TRM 中的 LStatus 为 06、就提到我应该禁用 QEN 位。 如何操作。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1 所有比例因子都相同、但会缩放不同的参数。

    当设计容量等参数或 ma/mAh/ah等 中的任何参数大于允许的最大值时、使用电流标度。

    对于要输入到 bqstudio 中的值、伪造 1/10 电流读数的操作与应用 10 的电流比例因子执行相同。  

     运行 CC 偏移例程并重新校准电流。

    2 如果您将其更改为 2、则默认情况下该功能将不会启用、您必须先告诉电量监测计启用该功能、然后才能开始进行测量;如果您用 6 刷写黄金映像、则在完成第二次刷写后该功能将被启用。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 如果我错了、请纠正我。

    1:我可以在 BQ Studio 中进行电流调节、也可以通过传真 1/10 电流但不能同时进行这两种调节、这是正确的吗?

    我的电池容量是 200Ah、因此我使用的是 10。 200/29=6.8、但为了简单起见、我使用 10。

    2:我应该用 Lstatus=06 来刷新生产单元,这样仪表会在刷新后开始刻度,没有必要将状态切换为 02,这也是正确的吗?

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以更新吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的,正确。 使用校准和比例因子进行缩放将产生 100 倍缩放。

    2) 是的,这是正确的,我只会更改为学习状态,如果第一次启动时,你的主机正在启用它.  

    此致、

    Diego