This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:用于为 3 节串联锂离子电池包充电的 18V 太阳能电池板输入

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EEVM, BQ25756E, EV2400, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572195/bq25756eevm-18v-solar-panel-input-for-charging-3s-li-ion-battery-pack

器件型号:BQ25756EEVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756EEV2400BQ25756

工具/软件:

你(们)好

我有 BQ25756EEVM 评估板、基本上希望它使用太阳能电池板 18V 输入为 3 节串联锂离子电池包 (75Wh) 充电。

但是、我首先将电路板的输入连接到具有 18V 和 2A 作为电源输入的电源。 我对此电路板进行了一些硬件更改:

例如、移除 JP1 并将 34.5K Ω 电阻器连接到 JP2 跳线、以 12.8V 的电压为 3 节串联电池充电、而不是为 7 节串联电池充电时默认为 29V。

此外、移除 JP4 和 JP10 并在 JP3 和 JP11 处使用 10k Ω 电阻器、以限制输入和输出电流。

因此、我看到当我打开电源时、随着 LED D4 亮起、电池开始充电。 我用于充电的电池的电压为 10V。 我还注意到、电源电压降至  

大约 9V 时、它进入恒流模式以向电路板提供必要的输入、但电压最终在电池开始充电时开始上升。

完成此步骤后、我的目标是通过将实际 18V 的太阳能电池板连接到电路板的输入端而不是电源来测试此设置。  

我的 18V 太阳能电池板可提供最大 9W 的功率。  

我尝试遵循 BQ25756E 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25756e.pdf?ts = 1759261919583&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25756E 中的图 9-1

和已将反馈电阻器调整为 34.5k Ω、以便为 3 节电池充电。 此外、在评估板上未安装 ACUV 和 ACOV 引脚之间的电阻器

但我想、当输入电压范围变为 4.2V 至 36V 时、影响不大。  

我将面板面向太阳和连接的电池。 但似乎电池根本没有在充电。 LED D4 以特定的速率闪烁。

我甚至将这些 (JP3、JP11) 10k Ω 电阻更改为 22k Ω、以进一步限制输入和输出电流。 它没有帮助。  

我想知道还有什么其他可以做的吗? 接下来我要尝试的操作包括:

使用 I2C 电缆将此板连接到 EV2400 接口适配器、并在 Battery Management Studio 中设置 EN_MPPT 位= 1。 我认为这会有所帮助、但我只是希望听到本论坛的更多意见。 或者是否有任何其他硬件方法可以进入 MPPT 模式?

在这种情况下、将 RAC_Sns 电阻器从 2m Ω 更改为 5m Ω 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 I2C 电缆将此板连接到 EV2400 接口适配器、并在 Battery Management Studio 中设置 EN_MPPT 位= 1。 我认为这会有所帮助、但我只是希望听到本论坛的更多意见。 或者是否有任何其他硬件方法可以进入 MPPT 模式?

    使用太阳能电池板时、我们建议设置 EN_MPPT。 这必须通过 I2C 完成。

    在这种情况下、将 RAC_Sns 电阻器从 2m Ω 更改为 5m Ω 是否有帮助?

    我认为这不会改变任何事情。

    LED D4 以一定的速率闪烁。

    LED D4 为 STAT1。 这表明充电器在充电和不充电之间振荡。 您是否有 VAC、SW1、SW2 的波形? 同时读取我们的状态和标志寄存器也会有所帮助。 PG 二极管 D6 的行为是什么?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在对电路板进行了一些更改。 RAC2 = 68k Ω、RAC3= 27k Ω、用于将 VAC 窗口设置在 12V 和 48V 之间。 此外、为太阳能充电启用 EN_MPPT = 1。

    好像 MPPT 开始工作。 我可以从上面的窗口中使用的任何其他信息、例如电池的充电电流和电压是多少?  即使断开 EV2400、EN_MPPT = 1 也是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到 MPPT 正常工作。

    从上面的窗口中、通过查看 XXX_STAT 值、我们可以看到有 3 个状态值不处于“正常“状态。 这是 MPPT_STAT、VAC_DPM_STAT 和 CHARGE_STAT(尽管快速充电是正常状态)。 MPPT 状态指示器件已经找到充电器的最大功率点。 当 MPPT 运行并找到最大功率点时、它将最大功率电压设置为 VAC_DPM 值。 这使得该器件能够将输入电压调节到太阳能电池板最大电压。 这意味着 BQ25756 唯一控制的是输入电压。 在技术上、输入电流和充电电流将不受调节、因为充电器此时的目标只是从太阳能电池板中获取最大功率、以尽可能快地为电池充电。

    需要注意的是、如果输入电流或输出电流开始上升到设定值以上、则可以开始调节它们、因为太阳能电池板可以提供更大功率。

    只要器件通电或已被 I2C 事务复位、MPPT 就会保持为 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    现在我的面板指向的是云天,所以没有明显的太阳。 但会在阳光明媚的日子再试一次。

    但是、我对这 3 个 STAT (MPPT_STAT、VAC_DPM_STAT 和 CHARGE_STAT) 值应该有什么预期、以便我知道电池正在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHARGE_STAT 是将告诉您器件是否正在充电的唯一状态。 VAC_DPM_STAT 和 MPPT_STAT 将让您了解 MPPT 如何运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事:我 尚未测试与电池并联连接系统负载。 数据表描述:  
    请注意、当系统直接连接到输入电源时、器件无法限制系统负载。 因此、MPPT 算法可能无法在所有条件下找到并跟踪真实的 MPP。 要启用 MPPT 操作、建议将系统负载直接并联至电池包。

    这将对电池充电有何影响? 有什么需要注意的事情、即使负载从电池中提取电力、电池也能按应该的方式充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    当系统负载与电池直接并联时、充电器会将输入电压调节到最大功率点。 这会限制输入电流、这也会限制输出电流。 然后输出电流由电池和系统负载共享。 系统将使用所需的所有电流、其余电流流入电池。

    为了使电池即使在有负载时也能充电、最好的注意事项是确保负载功率小于太阳能电池板可通过充电器提供的功率。 这可以通过使用更强大的太阳能电池板输入或需要更低电流的系统来实现。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    < >

    BQ25756E 是否意味着在夜间或没有阳光时退出 MPPT 模式。 我知道要在 MPPT 模式下保持 BQ25756E、需要由 I2C 控制、并 定期发送此命令 EN_MPPT =1。 但我正在寻找更多独立/独立的解决方案、这样一旦启用 MPPT、它就会始终保持开启状态、因为我想将此充电器用作独立充电器、可能会每隔一段时间只读状态引脚等。 有可能吗? 可能类似于内部 EEPROM、用于在 LT8491 中存储配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    我知道、要使 BQ25756E 保持在 MPPT 模式下、需要由 I2C 控制、并 定期发送此命令 EN_MPPT =1

    我不认为 MPPT 会由看门狗复位、因此不需要周期性 I2C。

    < >

    只要电池电量没有耗尽太多、MPPT 就会保持为 1、直到 I2C 禁用 MPPT。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已将 3 个 18V 太阳能电池板在输入端和电池端并联连接到该板。 我看到电池正在充电(LED D4、D6 亮起)。MPPT 已启用。

    但我不明白为什么 VAC_DPM_STAT 不会进入正常状态。 设置与前面所述相同、并且面板指向弱光。

    VAC_DPM_FLAG 显示正常。 我使用  RAC2 = 68k Ω、RAC3= 27k Ω 将 VAC 窗口设置在 12V 和 48V 之间。 我的理解是、在处理此类太阳能电池板情况时、该 VAC_DPM_STAT 不会进入正常模式。  

    我假设 MPPT_STAT 是检测到的正确最大电源电压。 CHARGE_STAT 看起来也不错。 另外、我应该担心 Watchdog_Timer、因为它已过期且不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    MPPT 通过在 VINDPM 中操作充电器来工作。 这是预期行为。 只要器件在最大功率点工作、VAC_DPM_STAT 就会处于活动状态。

    另外、如果我担心 Watchdog_Timer、因为它说它已过期且不正常。

    有关这一点的唯一问题是、如果您设置了一个由看门狗计时器复位的位。 这将在“注释“列中披露。 文本将显示“Reset by WD“

    此致、
    Michael