Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176
工具/软件:
尊敬的团队:
问题摘要–VIN≈VOUT 附近的 LM5176-Q1 降压/升压转换器嗡嗡声
我们在 4 开关降压/升压设计中使用 LM5176-Q1、可在 10V 至 30V 输入范围内生成 28V 输出、并将 Vout 设置为 28V。
-
v1.0 板: 在整个范围内都能正常工作、清理 SW 节点、没有可闻问题。
-
V1.1 电路板: 相同的原理图、额外放置了一些元件以实现 EMI/EMC 合规性。
-
症状:在 VIN = 23–30V(≈VOUT) 、SW 节点显示突发/噪声行为(~180 kHz 数据包)和可听到的嗡嗡声。 低于 23V(升压模式) 的工作是干净的。
出现问题 无负载和有负载时(使用 1.6A 进行测试)。 申请您的支持/分析以调试问题。我随附了原理图 V1.1 和 V1.0 以及波形 capture.e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_Buck_5F00_Boost_5F00_Humming_5F00_Noise_5F00_Texas_5F00_Insturments_5F00_V0.1.pdf