This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 在电感器上发出嗡嗡声噪声

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576186/lm5176-lm5176-humming-noise-on-inductor

器件型号:LM5176


工具/软件:

尊敬的团队:

问题摘要–VIN≈VOUT 附近的 LM5176-Q1 降压/升压转换器嗡嗡声

我们在 4 开关降压/升压设计中使用 LM5176-Q1、可在 10V 至 30V 输入范围内生成 28V 输出、并将 Vout 设置为 28V。

  • v1.0 板: 在整个范围内都能正常工作、清理 SW 节点、没有可闻问题。

  • V1.1 电路板: 相同的原理图、额外放置了一些元件以实现 EMI/EMC 合规性。

  • 症状:在 VIN = 23–30V(≈VOUT) 、SW 节点显示突发/噪声行为(~180 kHz 数据包)和可听到的嗡嗡声。 低于 23V(升压模式) 的工作是干净的。

    出现问题 无负载和有负载时(使用 1.6A 进行测试)。  申请您的支持/分析以调试问题。我随附了原理图 V1.1 和 V1.0 以及波形 capture.e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_Buck_5F00_Boost_5F00_Humming_5F00_Noise_5F00_Texas_5F00_Insturments_5F00_V0.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6746.LM5176_5F00_Buck_5F00_Boost_5F00_Humming_5F00_Noise_5F00_Texas_5F00_Insturments_5F00_V0.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    请求您的支持,这是非常紧迫的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    正如您提到的 V1.0 版本是稳定的、您能否列出从 V1.0 到 V1.0 所做的更改

    当您看到这种可不稳定行为时、您还能否测量 LM5176、COMP、VOUT 处的 VIN?

    最好也检查布局。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、
    感谢您的答复。 我们确定原理图中 COM 引脚上的 47 pF 电容器和 SS 引脚上的 0.1 µF 电容器悬空(未连接到 GND)。 将它们正确连接到 GND 后、问题已解决。 我们使电路一直处于各种负载测试中、并将分享进一步的更新。 目前、初始测试结果看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    感谢您的更新。 很高兴您可以解决这个问题。

    此致、

     Stefan