This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:充电终止方法

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24400, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576112/bq25171-q1-charge-termination-method

器件型号:BQ25171-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ24400BQ2002

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在为 2 节镍氢电池充电。
我认为 BQ25171-Q1 的唯一充电终止方法是计时器或 OVP。

最近是否有任何器件通过检测-dV 或峰值电压来终止充电?
我不太愿意使用 BQ2002/3/4/5 或 BQ24400、因为它们是较旧的器件。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dice-K

    抱歉、我们没有具有-dV、dt 或峰值电压的新型镍氢电池充电器。  

    您对 BQ25171-Q1 有何担忧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    感谢您的答复。

    我希望以 0.3C 速率充电、但电池制造商建议检测-dV。
    如果计时器停止充电、我只能使用 0.167C 的充电速率、这会导致充电时间较长成为一个问题。

    如果有方法可以准确检测 BQ25171-Q1 在为镍氢电池充电时何时充满电、那将会很有帮助。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dice-K

    BQ2002 器件中只有我们拥有的可以检测到 DV 的器件、但由于老化和外部电路的原因、不建议使用这种器件。

    如果系统中具有带 ADC 的 MCU、则可能会使用 ADC 来测量电池电压、并由 MCU 管理电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    感谢您的支持。

    我正在为两节串联的 AAA 镍氢 (750mA) 电池充电。
    根据表 7-1、最短计时器设置为 4 小时。
    如果我以 0.3C (225mA) 充电、这是否意味着计时器将无法检测到充满电的情况、我必须使用 OVP 或 CE 停止充电?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dice-K

    如果我以 0.3C (225mA) 充电、这是否意味着计时器将无法检测到充满电的情况、我必须使用 OVP 或 CE 停止充电?

    您应该依靠计时器来结束充电、如果使用 4 小时、则充电电流将为 C/4。 充电电流越低越好、以防止电池过热和性能下降。   

    OVP 不是完整的充电器、而是提供保护。  通常、充电期间镍氢电池的电压约为 1.5V/节、OVP 为 1.7V/节。