Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24400, BQ2002
Thread 中讨论的其他器件: BQ24400、 BQ2002
工具/软件:
尊敬的支持团队:
我正在为 2 节镍氢电池充电。
我认为 BQ25171-Q1 的唯一充电终止方法是计时器或 OVP。
最近是否有任何器件通过检测-dV 或峰值电压来终止充电?
我不太愿意使用 BQ2002/3/4/5 或 BQ24400、因为它们是较旧的器件。
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ24400, BQ2002
工具/软件:
尊敬的支持团队:
我正在为 2 节镍氢电池充电。
我认为 BQ25171-Q1 的唯一充电终止方法是计时器或 OVP。
最近是否有任何器件通过检测-dV 或峰值电压来终止充电?
我不太愿意使用 BQ2002/3/4/5 或 BQ24400、因为它们是较旧的器件。
此致、
DICE-K
你好 Dice-K
如果我以 0.3C (225mA) 充电、这是否意味着计时器将无法检测到充满电的情况、我必须使用 OVP 或 CE 停止充电?
您应该依靠计时器来结束充电、如果使用 4 小时、则充电电流将为 C/4。 充电电流越低越好、以防止电池过热和性能下降。
OVP 不是完整的充电器、而是提供保护。 通常、充电期间镍氢电池的电压约为 1.5V/节、OVP 为 1.7V/节。