This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:TPS7B68-Q1 的内部模块

Guru**** 2618205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571176/tps7b68-q1-the-internal-blocks-of-the-tps7b68-q1

器件型号:TPS7B68-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

1.是否可以直接连接 FSEL 引脚和 WTS 引脚? 我想检查内部块的配置方式(例如开漏,下拉,上拉,推挽)

2.我在 EN 引脚上连接了电容器 (100nF)。 如果不使用、也可以吗?

如果没有电容器就可以、您能解释一下原因吗? (例如,电压由内部 blcok 在内部稳定)

3. 我想检查 EN、WD 和 WRS 引脚的内部块的配置方式(开漏,下拉,上拉,推挽)。

 1) 此外、是否需要外部下拉或上拉电阻?

 2) 对于 WRS 引脚、施加了一个外部下拉电阻。 有没有必要? 如有必要、电阻值是否合适?

此致、

全真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hyeon、

    在我进行调查以回答您的问题时、请留出两到三个工作日的时间。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hyeon、

    请在下面找到我的回答:

    内部开关连接到 EN 引脚。 虽然严格要求使用电容器、但建议滤除使能引脚的噪声。  

    EN 引脚连接到一个高阻抗开关。

    WD_EN 具有内部下拉电阻器。

    WRS 引脚没有内部上拉/下拉电阻器。

     1) 此外、是否需要外部下拉或上拉?

    取决于预期的功能、但这些引脚可以直接驱动。

     2) 对于 WRS 引脚、则应用了外部下拉电阻。 有没有必要? 如有必要、电阻值是否合适?

    WRS 引脚需要一个外部下拉电阻器。 10k Ω 电阻器 正常。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我能否检查 WD 引脚而不是 WD_EN 引脚的内部状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Hyeon、

    WD 引脚在内部连接至一个模拟块和一个数字块。 模拟模块没有下拉电阻器、但数字模块有一个 2MΩ Ω 下拉电阻器。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我不太理解 WD 引脚为何连接到模拟块。 数据表未提及 WD 引脚被读取为模拟信号。 通常、我希望它使用数字模块、并且在特定情况下仅使用模拟模块。 我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hyeon、

    WD 引脚的模拟块用于时序和频率检测。

    此致、

    Daniel