工具/软件:
尊敬的团队:
1.是否可以直接连接 FSEL 引脚和 WTS 引脚? 我想检查内部块的配置方式(例如开漏,下拉,上拉,推挽)
2.我在 EN 引脚上连接了电容器 (100nF)。 如果不使用、也可以吗?
如果没有电容器就可以、您能解释一下原因吗? (例如,电压由内部 blcok 在内部稳定)
3. 我想检查 EN、WD 和 WRS 引脚的内部块的配置方式(开漏,下拉,上拉,推挽)。
1) 此外、是否需要外部下拉或上拉电阻?
2) 对于 WRS 引脚、施加了一个外部下拉电阻。 有没有必要? 如有必要、电阻值是否合适?


此致、
全真