Other Parts Discussed in Thread: LM5171
工具/软件:
尊敬的所有:
大家好、我们目前使用两个 LM5171 芯片来设计一个四相双向直流/直流转换器、该转换器具有 32V 至 52V 的高侧工作电压和 9V 至 16V 的低侧工作电压、额定功率为 1KW。 降压模式正常工作、但在调试升压模式时遇到以下问题。高压侧存在制动电路。 激活制动器后、主芯片 LM5171 会显示以下驱动波形。 驱动波形异常、相应的电感器会发出异常的白噪声。 操作一段时间后、异常消失。 您能帮助我们指导一下故障排除的方向吗? 谢谢你。
红色波形是制动使能信号、蓝色波形是 LM5171 信号。