This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171 并联配置问题–第一次放电行为

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572761/lm5171-q1-problem-with-lm5171-paralleled-configuration-first-discharge-behavior

器件型号:LM5171-Q1
主题:LM5171 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用两个并联的 LM5171 控制器来构建一个能够高达 100A 电流的锂离子电池循环器。这种设置通常运行良好、但放电时会出现间歇性问题。
下面是该系统的概览:

  • 并联方案:

    • DCDC1 通道 1 使用 10mΩ 检测电阻(用于实现低电流精度)。

    • 其他三个通道使用 680 µΩ 检测电阻。

  • 控制逻辑:

    • ≤2A→仅启用 DCDC1 通道 1。

    • 2–20A→整个 DCDC1(该块中的所有通道)已启用。

    • 20A→全部 4 个通道(两个直流/直流模块)已启用。

  • 运行模式:FPWM 模式。

  • Iset:在所有通道之间共享、正确设置。

  • VIPK:0.795 V

    我遇到的问题如下:

    • 充电:始终工作正常。

    • 放电:

      • 在大于 2A 的电流下、如果这是 启用直流/直流转换器后的第一个操作、则放电有时会失败。

      • 如果首先执行了充电循环、则后续放电能够可靠地工作。

      • 当出现问题时、输出电流低于命令值(从未达到目标,但保持恒定)

无论运行情况如何、这些寄存器都会始终在所有通道上报告 bootUV 错误标志(包括系统正常工作和无法正常工作时)。 但是、我已经测量了所有的 4 个自举电容器、它们都是 8.34V。

你有什么想法,问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio、

    充电和放电是什么意思? 哪个方向是什么。

    您能否在启动期间使用示波器检查启动电压、特别是? 如果增加软启动时间有所帮助、请尝试。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    降压处于充电方向、升压处于放电方向。 我已经使用示波器检查了启动电压、它高于阈值。

    似乎在测试后、直流/直流转换器在启用后需要将 ISET 信号设置为高于 1V ( FPWM 模式下>0A) 才能在升压模式下运行。 我在数据表中没有看到这一要求的任何迹象、说明它是否应该以这种方式工作? 除了稍微提高 Iset 之外、您还有其他建议吗?

    此致、
    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    你是对的。  在 ISET 高于 1V 之前、LM5171 不会开始开关。

    当 DIR=BUCK 模式时、必须首先在降压模式下运行 (ISET>1V)、然后您可以设置 ISET<1V 以在升压模式下运行。

    否则、您可以将 DIR 设置为升压模式并以升压模式启动、在这种情况下、ISET 自然高于 1V。

    此致、

    Feng