Other Parts Discussed in Thread: LM5171
主题:LM5171 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在使用两个并联的 LM5171 控制器来构建一个能够高达 100A 电流的锂离子电池循环器。这种设置通常运行良好、但放电时会出现间歇性问题。
下面是该系统的概览:
-
并联方案:
-
DCDC1 通道 1 使用 10mΩ 检测电阻(用于实现低电流精度)。
-
其他三个通道使用 680 µΩ 检测电阻。
-
-
控制逻辑:
-
≤2A→仅启用 DCDC1 通道 1。
-
2–20A→整个 DCDC1(该块中的所有通道)已启用。
-
20A→全部 4 个通道(两个直流/直流模块)已启用。
-
-
运行模式:FPWM 模式。
-
Iset:在所有通道之间共享、正确设置。
-
VIPK:0.795 V
我遇到的问题如下:
-
充电:始终工作正常。
-
放电:
-
在大于 2A 的电流下、如果这是 启用直流/直流转换器后的第一个操作、则放电有时会失败。
-
如果首先执行了充电循环、则后续放电能够可靠地工作。
-
当出现问题时、输出电流低于命令值(从未达到目标,但保持恒定)
-
-
无论运行情况如何、这些寄存器都会始终在所有通道上报告 bootUV 错误标志(包括系统正常工作和无法正常工作时)。 但是、我已经测量了所有的 4 个自举电容器、它们都是 8.34V。
你有什么想法,问题可能是什么?