This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:PGND、采用 TSSOP 封装

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575737/lp5866-pgnd-in-tssop-package

器件型号:LP5866


工具/软件:

TSSOP 封装的 PGND 引脚的引脚说明是什么? 这是 LED 电流阱的单独返回、还是与 AGND 引脚在内部合并?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    其电源 GND。 所有 LED 电流阱都有一个单独的返回、这些电流必须连接到 AGND 和公共接地层。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我是否可以知道什么是终端设备以及项目 TAM/计划(如果有) :felix-wang@ti.com?

    此致、

    Felix