This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308EVM:BQ25308 最大充电电流

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567814/bq25308evm-bq25308-max-charging-current

器件型号:BQ25308EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25308

工具/软件:

您好、

我有一个 BQ25308 评估板。 我尝试在 BQ25308 规定的最大 3A 充电电流下进行充电、但最大值似乎略低于 2A。

如果我连接 JP9、它会在 ICHG 和接地之间放置一个 40.2k 电阻、电池按预期以 1A 充电

如果我连接 JP10、它会在 ICHG 和接地之间放置一个 20k 电阻器、并且按照预期、电池会以接近 2A 的电流充电

然而、如果我将链路同时置于 JP9 和 JP10 中、这应该会产生大约 13.4k 接地端、这应该使芯片电荷为 3A、但充电电流仍然略低于 2A。

我使用台式电源来驱动电路板、电流限制设置为 3.5A、并已尝试 5V 至 12V 的电压。 我已经尝试过几种不同的 LiPo 电池、确保它们在进行测量之前大部分都已放电。

有人能告诉我、此芯片是否应该能够按照数据表中的规定以 3A 充电?

谢谢、

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Julian:

    在测试 EVM 时、您是否遵循了 EVM UG?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    是的、我按照用户指南操作、但无法接触到电子负载、所以当时使用了真正的 2000Ah LiPo 电池。 我确认可以使用不同的充电器以 3A 为该电池充电、因此测试应有效。 我还确保电池在每次测试之前几乎已放电、我尝试了多种不同的电池。 您是否希望 BQ25308 能够按照数据表规定的电流以 3A 充电?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Julian:

    当充电电流无法达到 3A 时、VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、PMID(PMID 引脚上的电压)、REGN(REGN 引脚上的电压)是多少?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Julian:

    我们已经有一段时间没有听到你们的声音了。 螺纹被视为已求解和闭合。

    谢谢、

    Ning。