Other Parts Discussed in Thread: BQ25308
主题中讨论的其他器件:BQ25308
工具/软件:
您好、
我有一个 BQ25308 评估板。 我尝试在 BQ25308 规定的最大 3A 充电电流下进行充电、但最大值似乎略低于 2A。
如果我连接 JP9、它会在 ICHG 和接地之间放置一个 40.2k 电阻、电池按预期以 1A 充电
如果我连接 JP10、它会在 ICHG 和接地之间放置一个 20k 电阻器、并且按照预期、电池会以接近 2A 的电流充电
然而、如果我将链路同时置于 JP9 和 JP10 中、这应该会产生大约 13.4k 接地端、这应该使芯片电荷为 3A、但充电电流仍然略低于 2A。
我使用台式电源来驱动电路板、电流限制设置为 3.5A、并已尝试 5V 至 12V 的电压。 我已经尝试过几种不同的 LiPo 电池、确保它们在进行测量之前大部分都已放电。
有人能告诉我、此芯片是否应该能够按照数据表中的规定以 3A 充电?
谢谢、
Julian