This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:在禁用所有保护功能的情况下、无法使 FET 导通。

Guru**** 2619875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570746/tps4811-q1-unable-to-get-fets-to-turn-on-with-all-protections-disabled

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

该原理图的第 3 页显示了 TPS48111-Q1 的实现。

当 C13、C15、C51 短路时、应禁用过流和温度故障。

我还移除了 R67 + C21、并从 R67.2 到 C2.2 连接一根导线以禁用短路保护。

有一根导线将 C36.2 连接到 Q13 SRC。  

INP 具有一个连接至 5V 的 3.16k 上拉电阻。 EN/UVLO 以 EXTDC 而非 EXTDC_OUT 为基准。

应用 EXTDC 时、芯片应通电并启用电荷泵(我看到这一点)。 一旦电荷泵超过 BST_UVLOR、FET 就会启用但立即关断。 我看到 FLT_I 仍从 HI - LO 跳变。  

在禁用所有保护功能的情况下、是否仍然会发生干扰/误跳闸? 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    1. 您的 FLT 引脚是否也上拉至 VCC 源? 这是一个开漏引脚、需要上拉电阻器
    2. 由于 SCP 比较器实际上并未停用、干扰性跳闸仍可能影响器件。 您还可以尝试短接 RSNS、以查看是否仍然发生跳闸。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 FLT 引脚通过 10k 至 3.3V 上拉。

    我尝试过短接 RSNS(使用镊子)、但它似乎仍然跳闸。 我确实成功导通 1、但所有后续导通都会导致故障。 我知道芯片无法导通成任何小电容。 即使 FET 的漏极没有电压、也会发生这种影响吗?

    TMR 引脚是否有效以实现 SCP 保护? 如果重新启用所有保护功能、我是否可以监控这一点?  

    SCP 短路的时间是 1.16 - 1.6uS、这大约是我看到的时间。 遗憾的是、我不使用 IMON 引脚、它连接到 GND、因此我无法通过测量来了解是否有电流流过检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    是的、器件 FET 不受大浪涌电流的保护、需要预充电电路或压摆率控制来缓解这种情况。 FET 的 DRN 侧如何没有电压? 这是 Vs 电压不存在的地方?  

    输出端有多大的电容?  

    TMR 引脚在 SCP 模式下有效。 可以有效地缩小电流事件类型、从而监控计时器、Iout 和 FLT。 如果器件在计时器充电之前拉至低电平并且 FLT_I 变为低电平、则为 SCP。 如果 FLT_I 仅在 TMR 充电后变为低电平、则为 OCP。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我通过与 R39 一同放置一个 10k 电阻器来提高压摆率。  

    我现在遇到问题、即我过早点击 OCP。 我将 OCP 设置为 60A、并将 SCP 设置为 100A、芯片似乎在~35A 下跳闸。  

    通过噪音确认跳闸的最佳方法是什么? IWRN 上的电压是否与电阻器中检测到的电流一致? 我已经确认了所有设定的值、但我不确定布局寄生效应是否在这里产生了影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    监测 TMR 引脚和 FLT 引脚相对于电流的情况。 如果器件在 TMR 后关断、则为 OCP、如果立即关断<10us、则为 SCP。  

    SCP 可因噪声导致干扰性跳变。 在 ISCP 和 CS-之间放置一个 10nF 的电容器将有助于实现这一点。

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我们似乎是错误地跳闸 SCP。 将滤波电容从 1nF 增加到 10nF 后没有任何改善。 它在引入其他问题之前可以达到多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    您可以尝试 100nF 吗? 我看到另一个客户使用~80nF 就可以了。

    谢谢  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 更改为 100nF、删除了错误的 SCP 跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 很高兴为您提供帮助。  

    谢谢、  

    Sarah