工具/软件:
该原理图的第 3 页显示了 TPS48111-Q1 的实现。

当 C13、C15、C51 短路时、应禁用过流和温度故障。
我还移除了 R67 + C21、并从 R67.2 到 C2.2 连接一根导线以禁用短路保护。
有一根导线将 C36.2 连接到 Q13 SRC。
INP 具有一个连接至 5V 的 3.16k 上拉电阻。 EN/UVLO 以 EXTDC 而非 EXTDC_OUT 为基准。
应用 EXTDC 时、芯片应通电并启用电荷泵(我看到这一点)。 一旦电荷泵超过 BST_UVLOR、FET 就会启用但立即关断。 我看到 FLT_I 仍从 HI - LO 跳变。
在禁用所有保护功能的情况下、是否仍然会发生干扰/误跳闸? 我缺少什么吗?