Other Parts Discussed in Thread: BQ25858-Q1
工具/软件:
在原理图和 BOM 成本评估期间针对 BQ25858-Q1 的技术咨询
我们目前处于使用 BQ25858 的项目的原理图和 BOM 成本评估阶段。 我们有几个技术问题、希望您提供以下建议:
- 如果未实现输入电流检测、请执行 ACN 和 ACP 引脚 仍需要连接? 还是可以保持悬空?
- 2.执行 ACN、ACP 和 VAC 所需的电压 提供反极性保护 ?
- 3.如果只有 降压/升压运行 但 旁路模式 CAN Q3 和 Q4 开关 仍然被忽略?
- 4.in 恒流 (CC) 模式 是 充电电流值 和 最大充电电压 由硬件设计设置、或者都通过进行配置 I2C 有什么不同?
- 当 BQ25828 未主动运行时、它是否具有 低功耗模式 或 睡眠模式 ? 什么是 静态电流 (以 mA 为单位)? 哪个引脚控制该模式?