This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858-Q1:汽车 BMS

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25858-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561408/bq25858-q1-automotive-bms

器件型号:BQ25858-Q1


工具/软件:

在原理图和 BOM 成本评估期间针对 BQ25858-Q1 的技术咨询 ​

我们目前处于使用 BQ25858 的项目的原理图和 BOM 成本评估阶段。 我们有几个技术问题、希望您提供以下建议:

  1. 如果未实现输入电流检测、请执行 ​​ACN 和 ACP 引脚 ​​仍需要连接? 还是可以保持悬空?
  2. 2.执行 ​​ACN、ACP 和 VAC ​​所需的电压 ​​提供反极性保护 ​​?
  3. 3.如果只有 ​​降压/升压运行 ​​但 ​​旁路模式 ​​CAN ​​Q3 和 Q4 开关 ​​仍然被忽略?
  4. 4.in ​​恒流 (CC) 模式 ​​是 ​​充电电流值 ​​和 ​​最大充电电压 ​​由硬件设计设置、或者都通过进行配置 ​​I2C ​​有什么不同?
  5. 当 BQ25828 未主动运行时、它是否具有 ​​低功耗模式 ​​或 ​​睡眠模式 ​​? 什么是 ​​静态电流 ​​(以 mA 为单位)? 哪个引脚控制该模式?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您使用此器件。

    1. 我要将这些引脚短接在一起并将它们连接到 VAC。
    2. 是的、BQ25858-Q1 不能处理反极性。 最小电压值为–0.3V。
    3. 降压/升压需要 Q3 和 Q4。 您是指降压?
    4. 该器件的充电电流和最大充电电压或 CC 和 CV 值通过 I2C 进行配置。 但是、您可以将输入电流和输出电流的硬件限制设置为失效防护。 器件将选择两个电流设置中较低的值。
    5. 不存在睡眠模式、但您可以通过 I2C 设置 EN_HIZ 以关闭 REGN 并停止开关。 数据表列出了典型静态电流为 0.75mA、最大值为 1mA。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schematic15b.pdf

    您好、感谢您的信息。您可以帮助检查 SCH 应用程序的 12V/20A(仅限批量模式)。

    另一个问题是 DRV_sup 可以使用内部电压、仅链接直接连接到 REGN 引脚?

    谢谢。

    此致。

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的参与。 我检查了原理图、 以下是备注:

    • MOSFET 的 Coss 过高。 BQ25856 数据表有一个有关功率 MOSFET 选择的部分、建议总开关节点电容小于 160/Vin(以 nF 为单位)。 出于某种原因、该信息被遗漏在 BQ25858 数据表中、但该信息仍然适用。 此处的 MOSFET Coss 为 5.7nF。
    • 将一些陶瓷(或其他低 ESR)电容器放置在靠近 T30 节点上开关网络的位置会很有帮助
    另一个问题是 DRV_sup 可以使用内部电压、只需链接直接连接到 REGN 引脚即可?

    是的。 DRV_SUP 可来自外部电源。 我们还为 DRV_SUP 提供 REGN 电源。 当将 REGN 用于栅极驱动电源时、请将 REGN 直接连接到 DRV_SUP 引脚。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    得益于反馈、对于 典型的静态电流、如果我们在 VAC 引脚上添加一个 MOSFET 来控制 VAC 开/关、 这是否可以降低 静态电流?
    当 VAC 关闭时、芯片的 典型静态电流如何?

    此致

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果我们在 VAC 引脚上添加一个 MOSFET 来控制 VAC 开/关、 这是否可以降低 静态电流?

    我认为静态电流将取决于对 MOSFET 的选择。

    当 VAC 关闭时、芯片的 典型静态电流如何?

    您是指 VOUT 仍通电、但 VAC 未通电吗?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael   

    您是指 VOUT 仍通电、但 VAC 未通电吗?

    是的、 Vout 仍然通电、但 VAC 未通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    静态电流相同:

    IQ_REV 将在 Vout 上电时变为静态电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael

    是否有任何引脚可以设置为禁用引脚。 例如要下拉/上拉哪个引脚、  BQ25858-Q1 将被禁用、MOSFET wil T8206 和 T8207 将被断开?

    谢谢

    此致

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    引脚 7 应该具有该功能。 /CE 引脚在高电平时禁用芯片、在低电平时启用芯片。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael

    感谢您的反馈。 它对电荷泵或 VGS 电压有疑问。 如果 DRV_sup 连接到 5V 电压。 电荷泵电压或 VGS 的上限值或下限。

    谢谢

    此致

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果 DRV_SUP 连接到 5V、则 VGS 电压应为 5V。它可能稍低至 3V 左右。 这基于 VBTST1_REFRESH 参数。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的反馈。 是否有任何关于此电压范围的图/文件?

    另一个问题是关于此芯片的 PSpice 仿真模式或文件是否存在?

    此致。

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    图/文件是什么意思? 内部电荷泵从开关 BTST 节点获取电荷并将其传输到非开关 BTST 节点。 这是 1:1 电压传输。 开关 BTST 节点由 DRV_SUP 值控制。 如果非开关 BTST 节点降至 VBTST_REFRESH 值以下、它会将开关节点拉至低电平以从 DRV_SUP 值刷新电压。

    我知道这个芯片没有 PSpice 仿真。 有一个 SIMPLIS 模型、但这不显示 BTST 特性。

    此致、
    Michael