This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:为什么两个单元的频率不同

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573966/lm61460-q1-why-the-frequency-is-different-between-two-unit

器件型号:LM61460-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有两个器件、但不确定为什么在同一负载下的开关频率不同?

您能解释一下频率调制的工作机制吗?

单元 1 中是否有任何问题?

 

单元 1:故障单元。  *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。

单元 2:良好单元。  *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。

BR、

小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Viola 回答您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、


    感谢您的反馈。 根据我的理解、由于正常的 IC 容差、外部元件(如 RT 电阻器或电感器)的差异以及运行模式(自动与 FPWM)、LM61460-Q1 自然会显示不同器件之间的一些开关频率变化。 频率也可能随负载条件或布局和寄生效应的差异而变化。


    您能否确认两个电路板是否都使用相同的 BOM,布局和测试设置 — 以及是否都处于强制 PWM 模式? 此外、在频率较低的器件上是否观察到任何异常输出纹波、不稳定或发热? 如果只是预期变化或电路板问题、这将有助于缩小范围。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    是的、两个电路板采用相同的设计。 他们是 MP 板。

    在我的设计中突出显示 PN。 输出电压似乎也正常。 两个电路板之间的发热不相同。

    BR、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、


    •您能分享原理图以进行审核吗?
    •您的测试中使用了哪种类型的负载(电阻或无功负载)?
    •测量期间的负载电流是多少?
    •您使用了哪种 RT 电阻值和放置方式?
    •两个电路板之间是否存在任何输入电压纹波或测量值差异?


    这将有助于确定导致频率差异的潜在原因。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    • 这是原理图。
    • 我们的负载是板载的、它作为其他 IC 的 VCC 提供。
    • 负载电流测量在上一个波形上。
    • RT 电阻为 6.04k Ω。
    • 我需要稍后检查输入电压。

    BR、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    感谢原理图数据。

    •原理图看起来正确、与 LM61460-Q1 数据表关于无源器件和 RT 电阻值的建议相匹配。
    •频率折返是该器件的正常行为、尤其是在轻负载或接近最短导通时间(典型值为 55–70ns)时。
    •测得的 SW 节点脉冲宽度高于数据表最小值;如果是、则预计会出现频率降低、而不是硬件故障。
    •如果所有电压、负载和元件均在规格范围内、并且不存在其他症状(不稳定,过大纹波,发热)、则不怀疑存在硬件问题。
    •总体而言,您的电路板应可靠运行 — 这些条件下的频率变化是通过设计实现的,并确保输出稳定。

    希望 这有所帮助。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我刚刚使用手头的 IC 完成了 AB 交换。

    更换新的 IC 后、SW 频率从 1.6MHz 更改为 2.1MHz。

    这是 IC 造成的开关频率不同。

    您能解释一下为什么会有差异吗?

    BR、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Viola 回答您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边。 谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、


    IC 交换后的开关频率变化通常是由于降压稳压器内部振荡器或基准电路存在自然的器件间变化所致。 大多数 DC/DC 控制器和转换器 IC 都具有开关频率容差(通常约为±10%至±20%)、因此即使使用相同的外部 RT/频率设置元件、两个器件也可在明显不同的频率下运行。 这是一种正常行为、已在器件的数据表或脚注中介绍。 如果频率变化不会导致稳压、EMI 或热性能问题、则无需担心。


    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的答复。

    我还有一个问题:

    数据表中指出 RT 电阻器可以设置开关频率。 但是、达到设定值需要多大的负载水平? 有任何范围吗?  例如、当负载超过 50%时、开关频率达到设定值。

    我之所以提出这个问题、是因为我对该 IC 如何决定开关频率感兴趣。

    谢谢你。

    BR、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、
    RT 电阻器会设置此 IC 的开关频率、只要不处于脉冲跳跃等轻负载模式下、就会在整个负载范围内保持接近设定值。 只有在非常低的负载下、才会使用 IC 开关模式,并可能降低频率以提高效率;否则,负载水平不会影响频率 — RT 值占主导地位。

    希望这有所帮助。  

    谢谢。此致、

    Naresh