Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我有两个器件、但不确定为什么在同一负载下的开关频率不同?
您能解释一下频率调制的工作机制吗?
单元 1 中是否有任何问题?
单元 1:故障单元。 *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。


单元 2:良好单元。 *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。


BR、
小提琴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我有两个器件、但不确定为什么在同一负载下的开关频率不同?
您能解释一下频率调制的工作机制吗?
单元 1 中是否有任何问题?
单元 1:故障单元。 *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。


单元 2:良好单元。 *蓝色:开关节点;橙色:电感器电流。


BR、
小提琴
您好、Viola、
感谢您的反馈。 根据我的理解、由于正常的 IC 容差、外部元件(如 RT 电阻器或电感器)的差异以及运行模式(自动与 FPWM)、LM61460-Q1 自然会显示不同器件之间的一些开关频率变化。 频率也可能随负载条件或布局和寄生效应的差异而变化。
您能否确认两个电路板是否都使用相同的 BOM,布局和测试设置 — 以及是否都处于强制 PWM 模式? 此外、在频率较低的器件上是否观察到任何异常输出纹波、不稳定或发热? 如果只是预期变化或电路板问题、这将有助于缩小范围。
谢谢。此致、
Naresh
您好、Viola、
感谢原理图数据。
•原理图看起来正确、与 LM61460-Q1 数据表关于无源器件和 RT 电阻值的建议相匹配。
•频率折返是该器件的正常行为、尤其是在轻负载或接近最短导通时间(典型值为 55–70ns)时。
•测得的 SW 节点脉冲宽度高于数据表最小值;如果是、则预计会出现频率降低、而不是硬件故障。
•如果所有电压、负载和元件均在规格范围内、并且不存在其他症状(不稳定,过大纹波,发热)、则不怀疑存在硬件问题。
•总体而言,您的电路板应可靠运行 — 这些条件下的频率变化是通过设计实现的,并确保输出稳定。
希望 这有所帮助。
谢谢。此致
Naresh
您好、Viola、
IC 交换后的开关频率变化通常是由于降压稳压器内部振荡器或基准电路存在自然的器件间变化所致。 大多数 DC/DC 控制器和转换器 IC 都具有开关频率容差(通常约为±10%至±20%)、因此即使使用相同的外部 RT/频率设置元件、两个器件也可在明显不同的频率下运行。 这是一种正常行为、已在器件的数据表或脚注中介绍。 如果频率变化不会导致稳压、EMI 或热性能问题、则无需担心。
谢谢。此致、
Naresh