Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23730EVM-093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730工具/软件:
你(们)好
您能帮助向需要集成 PoE 电源和电池充电/放电的客户推荐降压和升压 IC 吗?
降压和升压 IC 为 TI_LM5175PWP。 但是、此工程的最大负载电流为 5A。
如果您的 IC 放置空间较小、还请提供建议。