This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:规格检查

Guru**** 2587065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23730EVM-093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576635/tps23730-spec-check

器件型号:TPS23730


工具/软件:

你(们)好

您能帮助向需要集成 PoE 电源和电池充电/放电的客户推荐降压和升压 IC 吗?

降压和升压 IC 为 TI_LM5175PWP。 但是、此工程的最大负载电流为 5A。

如果您的 IC 放置空间较小、还请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的联系。

    我将重新分配降压/升压控制器建议主题。

     如果您将来对 PoE 有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    谢谢你。

    您有任何 POE 产品推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    对于您的应用、我建议使用集成了 PD 控制器和 PWM 控制器的 TPS23730。

    它是一款 802.3bt 3 类 PD、 可支持高达 12V/5A 的输出、具有初级侧调节功能。

    您可以查看我们的参考 设计 具有 12V/5A 输出的 TPS23730EVM-093。

    如有任何问题、请告知我。

    此致、

    Zhining