Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750
主题中讨论的其他器件:PMP41115、
我使用的是 PMP41115 演示板、该演示板使用了 TPS26750RSMR 和 BQ25756RRVT。 使用 USBCPD 配置工具时、问题 9 和 10 询问 VendorID 和 ProductID。 有人能告诉我这里应该使用什么值吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Aya、
我不知道需要输入的供应商 ID 号或产品 ID 号。 我假设供应商 ID 号是 USB-IF 分配给 TI 的 4 位数字。 我还假设产品 ID 号分配给 TPS26750 PD。 如果我因为不知道而不输入值、它会影响生成的二进制文件吗? 现在我可以对 EEPROM 进行编程、除了 5V 触发器件之外、我还没有看到 PD 进行协商、我不知道配置文件是否受这些值的影响。
Aya、
感谢您的耐心。 我重新考虑了我对这些值的看法、并意识到它们与配置器件无关、而是用于确定设计公司 USB-IF 供应商编号和产品代码。 我现在明白了它们的用途。 现在、我需要重点说明为什么我只能让 5V 触发板正常工作。 对于其他电压电平触发器板、我得到 6V 就是这样。 有几个电阻器选项在 BOM 和原理图之间不一致。 根据 BOM 组装 R17 和 R19、但在原理图上划掉了。 还有其他电阻器会将 SBU1 和 SBU2 短接至 PD_D_P 和 PD_D_N 如果您有任何与此相关的提示、我想听听它们的看法。 再次感谢你... Rick