This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 USB-PPHV 源外壳上的 PD 供电的任何设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576616/tps25751-any-settings-to-supply-power-through-pphv-on-usb-pd-source-case

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好、

当 Source_Pod1 通过 PP_5V 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 可以正常工作。 但是、当 Source_pod1 通过 PP_EXT1 (PP_HV) 设置 5V @ 3A 时、TPS25751D 重复协商、无法连接到 USB_PD_SINK 单元。

*1. 在协商完成之前、PPHV 引脚上是否需要 5V_Power?   何时在 PPHV 引脚上提供 5V_POWER?

*2. 您能否告知我们通过 PPHV 施加电源的任何其他设置?

谢谢、此致、
Hattori 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Motoyasu、

    感谢您的答复。

    我知道 PD 控制器不会在 PPHV 上提供 5V/3A 电流。 仍需要 PP5V 为内部 CC 逻辑供电并提供 Vconn(需要时)。  从 PPHV 提供 5V/3A 时、PP5V 线路上仍然需要存在 5V 的电压。 如果 不存在 5V 电压、则不会启用 VBUS 电源路径。

    在协商完成之前、PPHV 引脚上是否需要 5V_Power?

    要完成电源协商、必须在 VBUS 上存在协商的电源数据对象 (PDO) 所需的电压。 对于 5V/3A PDO、该电压可以来自 P5V 或 PPHV。

    但是、对于更高电压的 PDO(9V 及更高)、PPHV 是所需的电源、并且必须保留在 VBUS 上以方便协商过程。

    您能告诉我们通过 PPHV 应用电源的任何其他设置吗?

    为确保 PPHV 可以提供 5V/3A 输出、请在使用应用程序自定义工具时验证以下配置设置:

    1. 在“Transmit Source Capabilities (0x32)“下、设置 PDO1 到 PP3 的电源路径。
    2. 确保 PP5V 具有 5V 电源。

    为了优化设计空间、我建议考虑在 PP5V 上使用 5V 低压降稳压器 (LDO)。 这有助于简化设计、同时满足所需的电压规格。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn-San:

    关于当前局势。 PP5V 和 VIN_3V3 的电源已供电、CC 和协商似乎以供电方开始。

    >>我知道 PD 控制器不是在 PPHV 上提供 5V/3A。

    哦、我的客户尝试执行上述设置。 但你说这是不起作用的。 但是、1D GUI 可以设置 PP5V 和 PPHTPS2575V。 请您确认一下吗?

    >>为确保 PPHV 可以提供 5V/3A 电流、请在使用应用程序自定义工具时验证以下配置设置:
    >>在“Transmit Source Capabilities (0x32)“下、将 PDO1 的电源路径设置为 PP3。
    >>确保 PP5V 具有 5V 电源。

    它们设置上述设置并正确运行 TPS25751D。  波形如下:

    我们还有其他问题。

    当 TPS25751D 在“发送源 — PDO2“上设置 9V/3A 时 PD、USB-GPIO 伙伴也可以支持 9V/3A、TPS25751D 无法在 GPIO 触发的 PDO2 上输出高电平、并重试协商如下。 您能告诉我们检查了什么吗? 请告知我们。

    在上述情况下、PPHV 电压仅为 5V 电源、而不是 15V。 我的理解是、在 MCU 触发 9V/3A 协商后、MCU 在 PPHV 线路上输出 9V 电压。 正确吗? 请告知我们。

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motoyasu-San、

    感谢您的回复并为我提供了示波器屏幕截图。

    为了帮助找出根本原因、我需要更深入地了解您的系统。  

    1. 我们是设计仅供电应用还是双角色电源 (DRP)?
    2. 直流/直流转换器向 PD 控制器提供的输入电压是多少?
    3. 您能否向我提供 由 GUI 生成的 JSON 文件?
    4. 您能为我提供 PD 日志吗、以便我们可以观察 通过 CCx 线路进行通信的情况吗?

    TPS25751D GUI 可以设置 PP5V 和 PPHV。 您能否确认?

    是、您对 PP5V 是正确的、或者可以 使用 PP5V 来提供 5V 电压。 在  PDO1 的“Transmit Source Capabilities (0x32)“下、 您决定是 PP1 (PP5V) 还是 PP3 (PPHV) 提供 5V、具体取决于 您的应用所需的电压。

    当 TPS25751D 在“发送源 — PDO2“上设置 9V/3A 时 PD、USB-GPIO 伙伴也可以支持 9V/3A、TPS25751D 无法在 GPIO 触发的 PDO2 上输出高电平、并按如下所示重试协商。

    为了发生 GPIO 触发事件、我们必须在 GUI 工具的“Advance Configuration“中对其进行配置。 请确认您已在“IO Config (0x5C)“寄存器中配置了“ourcePDO2Contract"GPIO 事件“ 事件。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn-San:

    • 我们是设计仅供电应用还是双角色电源 (DRP)?

    系统为源应用程序。

    我有一个快速问题。 我的客户在第一次配置时选择以下内容。  我可能错了。  您能告诉我们您的意见吗?

    • 直流/直流转换器向 PD 控制器提供的输入电压是多少?

    当前 提供了 PP5V=5V、VIN_3V3=3.3V、PPHV=5V。  在 9V/3A 情况下、在 MCU 识别到来自 GPIO 的触发信号后、MCU 将更改直流/直流电压。  然而、MCU 从未被触发。

    • 您能否向我提供 由 GUI 生成的 JSON 文件?
    • 您能为我提供 PD 日志吗、以便我们可以观察 通过 CCx 线路进行通信的情况吗?

    我会问其余的水。  得到信息后,我会发布它。

    此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motoyasu-San、

    感谢您的答复。  

    我的客户在第一次配置时选择以下内容。  我可能错了。  您能告诉我们您的评论吗?

    客户选择的选项将供电方应用限制为 5V/3A 合同。

    按照 GUI 中的以下说明创建一个只供电应用、该应用可以提供更高的电压 PDO、例如 9V/3A:

    1. 为问题 1 选择下图:
    2. 输入“ADVANCE Configuration“
    3. 导航至“端口配置 (0x28)“寄存器
    4. 从 DRP 状态机更改为供电方状态机:

    此更改完成后、请您的客户专家提供配置文件并发送 PD 分析器日志。

    谢谢您、

    Katilynn