This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:将 TPSF12C3 集成在单级 EMI 滤波器中 — 推荐还是不推荐?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577020/tpsf12c3-integration-of-tpsf12c3-in-a-single-stage-emi-filter-recommended-or-discouraged

器件型号:TPSF12C3


您好:

我目前正在撰写学士学位论文、评估用于在三相变频器系统中降低漏电流和 EMI 的 TPSF12C3 有源 EMI 滤波器 IC。

可用的 TI 参考设计和数据表示例展示了在两级 EMI 滤波器(两个共模扼流圈)中实现的器件。

在我的例子中、现有硬件仅使用单级 EMI 滤波器(一个 CM 扼流圈+ X 电容器)、无法更改滤波器拓扑。

我的问题:
–在这种单级配置中使用 TPSF12C3 是否可行或不建议?
–此用例是否有任何设计说明或内部建议?
–与标准的两阶段实施相比、预期应在性能或稳定性方面做出哪些权衡?

我已经查看了数据表 (SNVSCB8A) 和白皮书 (SLVAFJ9)、但两者都采用两级设计。 请提供任何指导。

此致、
Christofer Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christofer:

    感谢您的问题。  

    无法在单级配置中使用 TPSF12C3。 这是一种架构限制。  

    TPSF12C3 仅适用于两级配置

    谢谢。此致

    Naresh