This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:选择连接到 TPS25751 的电源 U3 的元件、使用 USB-C PD 20V-3A 电源、系统中无电池

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25731, BQ25756E, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577355/tps25751-selection-of-components-for-power-supply-u3-connected-to-the-tps25751-in-the-use-of-usb-c-pd-20v-3a-source-without-battery-in-the-system

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731BQ25756ETPS55289

您好:
我想使用 TPS25751 来创建 20V-3A USB-C 电源、但我的系统没有电池。 我在下面的原理图中寻找实现 U3 功能的元件。

BQ25756E 或 BQ25731 充电器是否可用于没有电池的系统?

2-我想改用 TPS55289 DC/DC 降压/升压转换器、但在 USBCPD 应用程序中没有看到如何通过 I2C 连接它来控制它。 是否可以连接到 I2C 控制器? 如果是、如何实现?

3 — 否则,您还有其他解决方案要建议吗?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1- BQ25756E 或 BQ25731 充电器是否可用于没有电池的系统?

    可减小温漂。  您可以使用直流电源以及升压或降压至所需的电压范围。  PD 控制器具有适当的源事件来控制 BQ 器件。

    2-我想改用 TPS55289 DC/DC 降压/升压转换器、但我在 USBCPD 应用程序中没有看到如何通过 I2C 连接它以控制它。 是否可以连接到 I2C 控制器? 如果是、如何?

    TPS25751 本身不支持 TPS55289。  

    3-否则、您是否有另一个建议的解决方案?

    您有几种选择、但这需要使用 MCU 轮询 PD 控制器或使用中断来解释与端口伙伴协商的内容、然后相应地配置直流/直流转换器。  该团队正在积极努力将 TPS55289 纳入下一代器件、并将于明年年初推出。

    此致、

    Chris