Other Parts Discussed in Thread: PMP20122, PMP20495, UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP20495、PMP20122
工具/软件:
您好:
我正在尝试开发一个额定电压为 12V/5A OUT(最大值)、标称负载为 3A 的降压电源。 我尝试让它在 50Vdc 至 150Vdc 的输入电压范围内工作。 我参考了 PMP20495 TI 参考设计、但提供计算值以支持更高的电流输出。
由于我的电路非常类似于 PMP20495 参考设计、因此我修改了一块电路板、以便尽可能与现有器件匹配、然后与我的设计进行比较。 我对这两个电路都没有运气。
我修改后类似于 PMP20495 的电路板 在 TI 论坛上产生了与 UCC28710:PMP20122 REV B 非隔离式 AC/DC 无法启动/无输出 POST 类似的结果。
我的设计在空载时成功调节、但始终不会退出 VDD UVLO 条件、导致无法加载它。
以下是我的测试的 pdf 附件摘要: UCC28710 降压评估
任何建议都非常感谢!