This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:降压转换器未启动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20122, PMP20495, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567484/ucc28710-buck-converter-not-starting-up

部件号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP20495、PMP20122

工具/软件:

您好:

我正在尝试开发一个额定电压为 12V/5A OUT(最大值)、标称负载为 3A 的降压电源。 我尝试让它在 50Vdc 至 150Vdc 的输入电压范围内工作。 我参考了 PMP20495 TI 参考设计、但提供计算值以支持更高的电流输出。  

由于我的电路非常类似于 PMP20495 参考设计、因此我修改了一块电路板、以便尽可能与现有器件匹配、然后与我的设计进行比较。 我对这两个电路都没有运气。

我修改后类似于 PMP20495 的电路板  在 TI 论坛上产生了与 UCC28710:PMP20122 REV B 非隔离式 AC/DC 无法启动/无输出 POST 类似的结果。

我的设计在空载时成功调节、但始终不会退出 VDD UVLO 条件、导致无法加载它。

以下是我的测试的 pdf 附件摘要: UCC28710 降压评估

任何建议都非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我想您可能会无法满足输入 UVLO 的要求。  调整 R37 和 R41 的大小应该有助于解决此问题。

    当 Q6 导通时、流出 VS 引脚的电流需要大于 225uA。

    VIN/(R37+R47)> 225uA。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过此操作、我将 R41 从 402k 换成了 10k、尽管输出节点上有 1213V 电压、但控制器仍然没有启动。  

    我可以尝试调整 R37 的大小、但我不确定更改哪个电阻器很重要、只要该数学运算得出大于 225uA。 我也尝试完全移除 R41、但控制器仍然在 VDD 上显示相同的行为、并且从未退出该状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在论坛上遇到了 UCC28710 的多个问题、我对它的可靠性提出了质疑(!!) 提供的非隔离式拓扑之间的差异。

    因为、虽然我设计和组装的电路与 PMP20122 中的电路完全相同、 但在某种程度上、它最初工作正常、但后来却停止工作(?!!)。 负载非常低、250mA、因此不可能有东西烧坏。

    我用较新的(3 次)替换了 IC、但它们也不起作用。 我检查了所有无源器件和晶体管、线路... 都可以。   

    因此、我不禁要问、为什么该参考设计是第一次有效、之后再也不起作用。

    数据表完全侧重于隔离式配置、因此我希望使这种非隔离式配置正常工作的人能提供说明。

    如果我能找到任何信息、我将分享我的调查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    请预计响应会延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    您能否  将 100 欧姆电阻加载到降压转换器  并参阅。  这是 VDD 充电路径、

    此致

    Dushyanth