This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:启动新购买商品时似乎过电流

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576486/mc34063a-there-seems-to-be-overcurrent-when-startup-for-newly-bought-item

部件号:MC34063A


工具/软件:

MC34063 采用 5V 转 5V 反相配置、从由 100mA 线性稳压器调节的 5V 电源轨获取输入功率。

我们最近购买了一批新的 MC34063 组件(批次/生产日期代码:SEAL DT 02/14/25)。 测试表明启动电流消耗存在显著的超出规格变化。

对于新批次、是 峰值输入启动电流 (通过电流检测电阻测量)达到近似值 800mA 。 该电流尖峰远高于 IC 的设计规格、严重超过上游线性稳压器的 100mA 电流限制、导致稳压器在上电时发生故障或关闭。

相比之下、以前接受的 MC34063 所有批次的启动电流均持续低得多、约为 250mA 这是由输入功率级成功维持的。

下图是电流检测电阻器 1 Ω 两端的电压、适用于之前的批次:

下图是电流检测电阻 1 Ω 两端的电压、适用于新批次:

NewBATCH

有什么办法可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen、

    感谢您使用 E2E。

    我们将于一周结束后检查并回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen、

    您能给我们发送您的原理图吗?

    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Braun、

    原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeh、您好!

    谢谢您、我们将在下周初检查并回复您。

    此致、

    Johannes