This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:CSense 用途

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577194/tps923650-csense-purpose

部件号:TPS923650


您好团队:

我使用 TPS923650D1 设计基于降压/升压拓扑的 LED 驱动器。

在调试过程中、我发现当 Vled > 11V 时、驱动器停止调节电流、电流会增加到 350mA、而 调节电流应该为 100mA。 输出电压也升至 45V。  

我修复了这种奇怪的行为与 Csense 并联。

但很遗憾、对于此元件、数据表没有太多关注。  

您能帮助我了解它是什么问题、以及该电容器如何精确地解决该问题吗?

原理图。  

VIN:11V - 15V

VOUT:11V - 14V

IDL: 100mA

image.png

此致、

Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    感谢您联系我们! 是的、对于 Csense 的设计、您可以在数据表第 8.1.2.5 节中找到更多详细信息。 选择此选项是为了将检测反馈的交流幅度抑制为小于 200mV。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的回答。

     数据表中是 8.2.1.2.5 点。

    不管怎样,有些点对我来说并不清楚。 这个交流幅度是否会影响环路稳定性、或者为什么会出现问题?  

    BR、

    Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    当交流幅度较高时、误差放大器可能会饱和、这意味着电流精度没有得到很好的调节。 这就是我们在此处建议使用 Csense 来缓解过大交流幅度的原因。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚