This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661EVM-128:UCC25661x_CALC-3.3 Excel 工具存在问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574935/ucc25661evm-128-issue-with-the-ucc25661x_calc-3-3-excel-tool

器件型号:UCC25661EVM-128


工具/软件:

当我查看增益曲线(选择了集成泄漏模式)时、有一件事我不太理解、图形与 (1、1) 坐标(下图中的箭头)不相交?

通常、归一化谐振频率中的增益为 1、当我选择离散电感模式时、图形与 (1、1) 坐标相交就是这样。 下图展示了分立式电感模式下的情况相同。

是否优先在 Excel 工具中使用分立式电感模式?

图 1. 具有集成漏电流模式的 LLC 谐振电路设计。

图 2. 采用分立式电感模式的 LLC 谐振电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用分立式电感器、则需要使用分立式电感器选项卡、如果使用具有漏电感的集成电感器、则需要使用集成电感模式。 您使用的是什么? 它们的价值是什么?

    Regars、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我使用集成漏电感、但在  UCC25661x_CALC-3.3.xlsm 中 、我无法再像 2.0 中那样设置耦合系数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    现在正在进行变化、您可以反算 Lm、Lr 值并将其放在分立式电感器部分。  

    此致、

    Sougata