This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84338:当 TPSM84338 关闭时为 VOUT 供电

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576975/tpsm84338-powering-vout-when-tpsm84338-is-off

器件型号:TPSM84338


尊敬的先生/女士:

我正在使用 TPSM84338 通过 12V 电源产生 5V 电压。
我需要使用 USB 对微控制器进行编程、因此已通过二极管将 USB 5V 电源连接到 TPSM84338 5V 输出。 我只想检查 TPSM84338 在 VOUT 为 5V 时它是否正常运行、

dc_dc.png

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如果 TPSM84338 在关断时的输出为 5V、还由于存在从输出到输入的反向路径、它可能会反映在输入侧。如下图所示

    为了防止出现这种情况、您可以在降压输出端使用肖特基二极管、在降压输出端 (Vout) 使用二极管阳极。

    此致

    Rupayan