请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A02尊敬的先生:
我们对 3.3V 至 1.5V(x86 RTC 电源轨)使用 TPS7A0215PDBVR。 但我们遇到了 LDO 无法正常运行的问题。
原理图如下所示。

- Vout 为 1uf + 1uf(靠近 CPU 侧)+ R733 100 Ohm:它可以很好地运行。 RTC 电流为 3uA(正常)。
- VOUT 为 1uf + 1uf(靠近 CPU 侧)+ R733 560 Ω:无法正常运行。 RTC 电流高达 1000uA。
- VOUT 为 1uf + R733 560 Ω:运行良好。 RTC 电流为 3uA(正常)。
您能解释一下项目 2 有问题的原因吗?
我在数据表中找不到任何有用的信息。
谢谢、
R