This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A0215PDBVR/Vout 电容器最大值和阻尼器 R 值

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576989/tps7a02-tps7a0215pdbvr-vout-capacitor-max-value-and-damper-r-value

器件型号:TPS7A02


尊敬的先生:

我们对 3.3V 至 1.5V(x86 RTC 电源轨)使用 TPS7A0215PDBVR。 但我们遇到了 LDO 无法正常运行的问题。

原理图如下所示。

image.png

  1. Vout 为 1uf + 1uf(靠近 CPU 侧)+ R733 100 Ohm:它可以很好地运行。 RTC 电流为 3uA(正常)。
  2. VOUT 为 1uf + 1uf(靠近 CPU 侧)+ R733 560 Ω:无法正常运行。 RTC 电流高达 1000uA。
  3. VOUT 为 1uf + R733 560 Ω:运行良好。 RTC 电流为 3uA(正常)。

 

您能解释一下项目 2 有问题的原因吗?

我在数据表中找不到任何有用的信息。

谢谢、

R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    为了澄清一下、电阻器 R733 将替换为 560 欧姆的电阻器、LDO 输出端的电流上升到 1000uA?

    谢谢、

    Vahnroy