This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:隔离特性 — 需要更多数据

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1, UCC14241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575987/ucc15241-q1-isolation-characteristics--more-data-required

器件型号:UCC15241-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC14241-Q1

工具/软件:

请提供 UCC15241 的隔离电容和电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyasree:

    我们的 UCC15241-Q1 专家将会回到城里、并在下周初回复您的申请。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyasree:

    UCC15241-Q1 数据表中似乎缺少隔离电容和电阻值(我们将在文档的这一隔离部分中添加到该部分)。  隔离电容和电阻将与 UCC14241-Q1 数据表第 7 页和第 8 页中的值相同、请访问以下链接:

    UCC14241-Q1 汽车类 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、 隔离式 DC/DC 模块数据表(修订版 A)

    UCC15241-Q1 和 UCC14241-Q1 都具有类似的增强型隔离规格。

    CIO 势垒电容  < 3.5 pF

    RIO 隔离电阻、输入至输出 (5)

    VIO = 500V、TA = 25°C > 1012Ω

    VIO = 500V、100°C≤TA≤125°C > 1011Ω

    TS = 150°C 时 VIO = 500V > 109Ω