请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC15241-Q1Thread 中讨论的其他器件: UCC14241-Q1
工具/软件:
请提供 UCC15241 的隔离电容和电阻值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
请提供 UCC15241 的隔离电容和电阻值
尊敬的 Divyasree:
UCC15241-Q1 数据表中似乎缺少隔离电容和电阻值(我们将在文档的这一隔离部分中添加到该部分)。 隔离电容和电阻将与 UCC14241-Q1 数据表第 7 页和第 8 页中的值相同、请访问以下链接:
UCC14241-Q1 汽车类 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、 隔离式 DC/DC 模块数据表(修订版 A)
UCC15241-Q1 和 UCC14241-Q1 都具有类似的增强型隔离规格。
CIO 势垒电容 < 3.5 pF
RIO 隔离电阻、输入至输出 (5)
VIO = 500V、TA = 25°C > 1012Ω
VIO = 500V、100°C≤TA≤125°C > 1011Ω
TS = 150°C 时 VIO = 500V > 109Ω